This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:芯片选型

Guru**** 2925020 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3351, CC3501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1628525/cc3301-the-selection-of-chips

器件型号: CC3301
Thread 中讨论的其他器件: CC3351CC3501E

芯片选型

这些元件 CC3301 或 CC3501E/CC3351
您是否有任何关于蓝牙和 2.4G Wi-Fi 共存的数据? 我已经检查了规范、它们看起来不错、但我不确定共存算法的吞吐量。 我们正在开发一个 GPS 定位数据传输站。 在指定的区域中、将有一个 AP 从多个站点接收数据。 它类似于一对多数据收集功能。 最大距离为 200 米。 此外、蓝牙将连接到手表。 这些芯片是否满足这些应用和要求? 哪一个最合适? 您也可以推荐另一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    任何一款 cc33xx 或 cc35xx 芯片都能为您效劳。 请注意、以“51"结尾“结尾的器件意味着除了 2.4GHz 外还支持 5GHz 频段、而以“01"结尾“结尾的器件仅支持 2.4GHz 频段。 因此、您需要确定应用是否需要 5GHz 运行。

    其次、所有 cc33x1 和 cc35x1 器件都支持内部 BLE 共存。 这意味着对讲机将尽可能以最佳方式自动平衡 WiFi 和 BLE 堆栈之间的数据包和吞吐量。 为了同时实现 WiFi 和 BLE 的出色性能、我建议在 5GHz 频带上使用 Wifi、而 BLE 在 2.4GHz 频带上处于活动状态。 这样就可以尽可能减少内部冲突。