This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:使用校准器工具将 MAC 地址写入 cc3301 芯片

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1624141/cc3301-writing-mac-address-to-cc3301-chip-using-calibrator-tool

器件型号: CC3301

 

 

上一个 TT 的详细信息:

编号:CS3175999
联系人:Heikki Kujala
名字:Heikki
姓:Kujala
简短描述:自定义基本 MAC 地址
电子邮件:heikki.kujala@bittium.com
语言:英语
状态:打开
提供案例详细信息或注释:

技术和设计支持->产品特定信息

校准器工具—Linux CC33XX 用户指南 01.00.00.09 文档 指出:校准器工具可用于将 MAC 地址写入 cc3301。

可以使用以下公式对 MAC 地址进行编程:

校准器 wlan0 cc33xx_plt set_efuse -mac_addr xx:xx:xx:xx:xx -token 

如何申请有效令牌以启用写入?  

芯片始终至少需要 3 个 MAC 地址、或者我们能否配置 cc3301 以便仅使用 AP 和 BLE、并且 2 个 MAC 足够?

 

简而言之:

1 — 如何获得有效的令牌,以便尝试将 Mac 地址写入芯片

2-如何将所需的 MAC 地址限制为 2. 一个用于 AP、一个用于 BLE。

 

Heikki

 

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heikki、

    1. 请联系您的现场应用工程师联系人以获取 有效的 令牌 ID、他们应该能够向您提供此 ID。
    2. 默认情况下、应该有 2 个 MAC 地址烧录到 器件中、因此最少有 2 个 MAC 地址。 第三个 MAC 地址是可选的。 您可以在用户指南的“Wi-Fi 基础知识“下的“MAC 地址分配“部分中阅读更多信息。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文档具有误导性。

    有一个 MAC 地址编程到 电子保险丝中。 该 MAC 地址用于 Wi-Fi。 BLE 使用相同的 MAC 地址加 1。 因此、编程了一个 MAC 地址、并从中分配了两个地址。

    校准器工具可让您对一个 MAC 地址进行编程。 该 MAC 地址 会覆盖 电子保险丝中的地址。 它将成为新的 Wi-Fi MAC、BT 将是该地址加 1。 没有对多个 MAC 地址进行编程的机制。 如果要对 MAC 地址进行编程、请务必考虑 MAC+1 的用法。

    附加 MAC 地址是通过在基本 MAC 和基本 MAC+1 上设置本地管理位来创建的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文档具有误导性。

    有一个 MAC 地址编程到电子保险丝中。 该 MAC 地址用于 Wi-Fi。 BLE 使用相同的 MAC 地址加 1。 因此、编程了一个 MAC 地址、并从中分配了两个地址。

    校准器工具可让您对一个 MAC 地址进行编程。 该 MAC 地址会覆盖电子保险丝中的地址。 它将成为新的 Wi-Fi MAC、BT 将是该地址加 1。 没有对多个 MAC 地址进行编程的机制。 如果要对 MAC 地址进行编程、请务必考虑 MAC+1 的用法。

    附加 MAC 地址是通过在基本 MAC 和基本 MAC+1 上设置本地管理位来创建的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean、Heikki:

    与团队讨论后、我意识到我在上一篇文章中提供了不正确的信息。 为混乱而道歉!

    因此编程了一个 MAC 地址、并从中分配了两个地址。

    这是正确的、 每个器件分配了两个地址、并且一个被烧录。

    根据上述信息 Heikki Kujala 、烧入的 MAC 地址可用作 AP 的地址、MAC+1 地址可用作 BLE 的地址。 根据我的理解、这满足了您只需要 2 个 MAC 地址的要求。

    如有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的澄清。

    这符合要求。  “烧录 MAC 地址 可用作 AP 的地址、MAC+1 地址可用作 BLE 的地址。“  

    现在、我只需要获取有效的令牌、以便测试如何使用校准工具完成扩展。

    Heikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档状态“申请 TOKER_ID、通过 e2e.ti.com 咨询 TI “

    写入 OTP 位将需要一个 token_ID、本文档不会提及这一点。 如需申请 token_ID、请通过 e2e.ti.com 咨询 TI。

    目前我没有直接的 FAE 联系。

    H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heikki、

    我相信您已经联系了 TI FAE 代表、他们应该能够提供您正在查找的令牌 ID。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Josh Prushing