Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3351
器件型号: CC3301
Thread 中讨论的其他器件: CC3351
我们需要使用 CC3301 对我们的产品进行 FCC 认证。 测试实验室希望使器件在正常运行时发射相似的射频帧、但希望专门设置通道、调制和功率。 我现在重点介绍 Wi-Fi。
我们可以使用 SDK 中包含的校准器命令使我们的器件发出 Wi-Fi 帧。 例如
POWER_MODE 开启
TUNE_CHANNEL 6 0 0
set_tx -preparame_type 2 -phy_rate 7 -tx_power 15 -pkt_mode 0 -length const packet 1000
START_TX
我的问题是、我们是否可以使用这些命令使芯片发出与正常运行情况下相似的帧、以至于 FCC 会非常严格地接受该帧?
我们应该输入 tx_power 中的值、以对应于芯片最大值要使用的值? 我们无法看到闭源固件、因此无法知道它的作用。
如果我们调整 config.bin 天线增益或损耗、它是否会对 SET_TX 和正常工作帧产生同等影响?
或者我们是否应该使用其他方法使芯片在 FCC 测试中发射帧?
即使我们使用了您的 Simplelink 工具箱、也会手动控制 TX 功率;或者、如果我们不勾选 BYPASS 复选框、功率也将是 21dBm?
是否可以调整纯音的功率? 似乎为 10dBm。