This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:蓝牙和 2.4GHz Wi-Fi 共存问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1616465/wl1837mod-bluetooth-and-2-4-ghz-wi-fi-coexistance-issue

部件号: WL1837MOD

大家好、希望此问题链接到标题为“ 2.4GHz Wi-Fi 连接问题“且已锁定的封闭主题。

我在下面粘贴了一些内核打印内容、这些内核打印内容是在 2.4GHz Wi-Fi 连接丢失后捕获的、然后重新关联。 仅当同时启用蓝牙时才会发生这种情况。 请查阅。 我仍在努力获取 WLAN 监听器。  

[  5.406210] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或 180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[5.456181]  wlcore:已加载
[  5.456273] wlcore:驱动程序版本:R8.7_SP3
[  8.105815] TWL4030_LDO TWL4030_LDO:已完成的电压调节 (165MHz、lpj=823296)
[ 11.073925] wlcore:PHY 固件版本:Rev 8.2.0.0.246
[11.256196] wlcore:固件已启动 (Rev 8.9.0.0.89)
[ 11.325728] ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
[14.894899] usb0:不存在 IPv6 路由器
[24.515576] wlan0:使用 4c:B1:CD:2c:3D:C9 进行身份验证
[24.534680] wlan0:将授权发送到 4c:B1:cd:2c:3D:C9(尝试 1/3)
[24.563475] wlan0:已验证
[24.574993] wlan0:与 4c:b1:cd:2c:3d:C9 关联(尝试 1/3)
[24.601739] wlan0:Rx AssocResp 自 4c:B1:CD:2c:3D:C9 (capab=0x431 状态=0 aid=2)
[24.635348] ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):wlan0:链路准备就绪
[24.640826] wlan0:关联
[25.114989] wlcore: Association completed。
[34.684908] wlan0:不存在 IPv6 路由器
[63.597737] wlcore:检测到信标丢失。 角色:0x1
[68.404974] wlcore:连接中断工作 (role_id:0)。
[68.405108] wlan0:与 AP 4c:B1:CD:2c:3D:C9 的连接丢失
[82.041908] wlan0:使用 C8:03:F5:05:91:49 进行身份验证
[82.060691] wlan0:将授权发送到 C8:03:F5:05:91:49(尝试 1/3)
[ 82.225514] wlan0:已验证
[82.234988] wlan0:与 C8:03:F5:05:91:49 关联(尝试 1/3)
[82.288356] wlan0:Rx AssocResp from C8:03:F5:05:91:49 (capab=0x431 status=0 aid=1)
[82.387901] wlan0:关联
[84.567256] wlcore:关联已完成。
[98.600012] wlcore:检测到信标丢失。 角色:0x1
[ 103.405000] wlcore:连接中断工作 (role_id:0)。
[103.405137] wlan0:与 AP C8:03:F5:05:91:49 的连接丢失
[ 103.916269] wlcore:警告无法刷新所有 TX 缓冲区、超时(超时 500 毫秒
[107.939934] wlan0:用 4c:b1:cd:2c:3d:C9 进行身份验证
[107.956140] wlan0:发送 auth 到 4c:B1:cd:2c:3d:C9(尝试 1/3)
[108.060982] wlan0:已验证
[108.077153] wlan0:与 4c:B1:cd:2c:3D:C9 关联(尝试 1/3)
[108.097511] wlan0:Rx AssocResp 自 4c:B1:cd:2c:3D:C9 (capab=0x431 状态=0 aid=2)
[108.220359] wlan0:关联
[109.392410] wlcore:关联已完成。
[121.352459] wlcore:检测到信标丢失。 角色:0x1
[123.535632] wlcore:警告 tid 6 上没有 FW Rx BA
[126.154948] wlcore:连接中断工作 (role_id:0)。
[126.155123] wlan0:与 AP 4c:B1:CD:2c:3D:C9 的连接丢失
[131.852800] wlan0:使用 C8:03:F5:05:91:49 进行身份验证
[131.867647] wlan0:将授权发送至 C8:03:F5:05:91:49(尝试 1/3)
[131.974119] wlan0:已验证
[131.985021] wlan0:与 C8:03:F5:05:91:49 关联(尝试 1/3)
[132.023489] wlan0:Rx AssocResp from C8:03:F5:05:91:49 (capab=0x431 status=0 aid=1)
[132.077109] wlan0:关联
[133.176058] wlcore:关联已完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    正如我们今天在通话中讨论的那样、我相信我们需要查看 DBG 线路输出的 wl18xx FW 日志。 我从这里的日志中看到、检测到信标丢失、因此可能对讲机正忙于等待执行一些蓝牙操作。

    当您说“启用蓝牙“时、您能否提供有关这意味着什么的详细信息? 它只是启用 BT_EN 线路、还是您还下载了 BTS 文件? 您知道您是否拥有最新版本吗?

    最后、它是哪个内核版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    请参阅随附的固件日志、该日志从内核打印中捕获了 2.4GHz AP 连接丢失的情况、如下所示。 BT 是启用的、因为 BT_EN 线路为高电平并下载了 BTS。 我们使用的是 TIInit_11.8.32.bts。 我附加了 BTS 文件、但重命名为.txt、因为它不允许上传。 Linux  内核:3.2.102 (注意:我们的内核应用了反向端口以允许启用  WiFi 功能)。  

    [ 5.415963] wlcore:wl18xx HW:183x 或 180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [5.458327] wlcore:已加载
    [ 5.458414] wlcore:驱动程序版本:R8.7_SP3
    [ 11.506502] wlcore:PHY 固件版本:Rev 8.2.0.0.246
    [ 11.736192] wlcore:固件已启动(修订版 8.9.0.0.89)
    [ 11.994446] ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
    [48.002772] wlan0:使用 4c:b1:cd:2c:3d:C9 进行身份验证
    [48.037379] wlan0:将授权发送到 4c:b1:cd:2c:3d:C9(尝试 1/3)
    [48.154640] wlan0:将授权发送到 4c:B1:cd:2c:3d:C9(尝试 2/3)
    [48.261041] wlan0:已验证
    [48.275167] wlan0:与 4c:B1:cd:2c:3d:C9 关联(尝试 1/3)
    [48.295561] wlan0:Rx AssocResp from 4c:b1:cd:2c:3d:C9 (capab=0x431 status=0 aid=2)
    [ 48.335677] ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):wlan0:链路准备就绪
    [48.346103] wlan0:关联
    [49.011852] wlcore: Association completed。
    [57.425865] wlcore:警告 tid 6 上没有 FW Rx BA
    [57.525161] wlcore:警告 tid 6 上没有 FW Rx BA
    [58.574598] wlan0:不存在 IPv6 路由器
    [96.183725] wlcore:警告 tid 6 上没有 FW Rx BA
    [195.865068] wlcore:检测到信标丢失。 角色:0x1
    [ 200.674703] wlcore:连接中断工作 (role_id:0)。
    [200.674856] wlan0:与 AP 4c:B1:CD:2c:3D:C9 的连接丢失
    [206.160991] wlan0:使用 C8:03:F5:05:91:49 进行身份验证
    [206.221240] wlan0:将授权发送到 C8:03:F5:05:91:49(尝试 1/3)
    [206.381984] wlan0:已验证
    [206.394753] wlan0:与 C8:03:F5:05:91:49 关联(尝试 1/3)
    [206.541229] wlan0:与 C8:03:F5:05:91:49 关联(尝试 2/3)
    [206.589542] wlan0:Rx AssocResp 来自 C8:03:F5:05:91:49 (capab=0x431 状态=0 Aid=1)
    [206.881188] wlan0:关联
    [207.933002] wlcore:关联已完成。
    [211.076203] wlcore:检测到信标丢失。 角色:0x1
    [215.884763] wlcore:连接丢失工作 (role_id:0)。
    [215.884904] wlan0:与 AP C8:03:F5:05:91:49 的连接丢失
    [216.510238] wlan0:使用 4c:B1:CD:2c:3D:C9 进行身份验证
    [216.653139] wlan0:发送 auth 到 4c:B1:cd:2c:3d:C9(尝试 1/3)
    [216.663073] wlan0:已验证
    [216.714903] wlan0:与 4c:b1:cd:2c:3d:C9 关联(尝试 1/3)
    [216.736144] wlan0:Rx AssocResp from 4c:b1:cd:2c:3d:C9 (capab=0x431 状态=0 aid=2)
    [216.951491] wlan0:关联
    [217.998084] wlcore:关联已完成。

    e2e.ti.com/.../glog_5F00_2026_5F00_02_5F00_13_5F00_140405.csv

    e2e.ti.com/.../4617.TIInit_5F00_11.8.32.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    如果 1837MOD 或 1835MOD 发生这种情况、您能否提醒我? 您是否仅在一台设备或另一台设备上遇到此问题?

    我从上一次的对话中知道 INI 配置被混淆了。 这是怎么回事? 我试图了解是否存在在激活 BLE 时导致 2.4GHz 增益中断的天线/RF 问题。 对我来说、令人担忧的是您看到信标丢失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    这是在 1837MOD 上使用正确的 conf 文件进行的。 我尚未 验证 1835MOD 上是否也出现此问题。 即使我仅使用 RF_ANT1、这样是否可以将 2.4GHz 天线的数量设置为 2? 我们将重新运行 config_device.sh 脚本并纠正此问题、但仍在等待 Guy 关于 C2PC 的响应。 我们还将 Diversity Support 设置为“N",“,因为、因为仅使用 1 根天线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我懂了。 让我和 Guy 登记入住、我们会回来给您的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我检查了 Guy、我们认为 2.4GHz 天线的数量应该是 INI 中的一个。 此方向与他在星期二 2 月 17 日写的电子邮件相符。

    我 相信在这里发生的是,有两个 2.4GHz 天线,你正在失去 WiFi 连接,因为你只有一个天线安装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    您能否提供启用 BLE 之前和之后的 RSSI 日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有注意到启用 BT/BLE 与禁用的 RSSI 有差异。 RSSI 约为–52dBm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    这应是因为器件出现信标丢失。 我认为如果没有非常低的 RSSI、就不可能出现信标丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeh:信标可能丢失的预期 RSSI 水平是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我不确定我们是否有一个特定的水平,其中的信标丢失,但在我的经验,它是接近中 80 年代。