This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:SDKv7.10:开箱即用示例程序编码指南不适用?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1630656/cc3235sf-sdkv7-10-out-of-box-example-program-coding-guidelines-is-not-okay

器件型号: CC3235SF

您好、

只是想通知 TI SDKv7.10 开箱即用示例程序编码指南并不适用。  

我正在开发开箱即用示例程序作为我工程的基础、只是不能查看此状态下的代码。 我必须修改代码才能实现标准化、这需要一些时间才能完成。 如果我需要将我的工作移植到另一个 SDK 版本示例版本 7.20、我需要再次进行此操作。 我正在为我的公司做这个项目、我们遵循编码准则、我无法将其上传到处于当前状态的我们的存储库。 此外,很难说服我的团队或管理层使用它,因为它表明在向用户或客户发布 SDK 之前缺乏质量检查。

无 C 函数描述。

image.png

image.png

代码间距。

image.png

开关箱断裂间距对齐等。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marketl:

    我想您应该不害怕需要将代码更新到更新版本的 CC32xx SDK。 我甚至敢打赌、不再会有任何较新的 CC32xx SDK 版本。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是对的。 但无论如何、我正在努力推进我所做的工作。

    -kel