This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3300MOD:CC3300MOD:未使用的引脚配置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3300MOD, CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1630743/cc3300mod-cc3300mod-unused-pin-configuration

器件型号: CC3300MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3301MOD

您好团队:

我们正在使用 CC3300MOD 和 CC3301MOD 模块开发基于型号的定制设计。 请告知下面列出的未使用引脚的建议状态。  

  1. UART (TX、RX、RTS、CTS)
  2. COEX_GRANT
  3. COEX_REQ
  4. COEX_GRANT
  5. ANT_SEL
  6. HOST_IRQ_BLE

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果不使用 BLE 并且您不需要其他外设、请离开 NC。

    此致、

    Josh