This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:在省电模式下禁用 Wi-Fi 功能

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1625526/cc3301mod-disable-wi-fi-feature-in-power-saving-mode

器件型号: CC3301MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3351

您好的团队、

我想在不需要 Wi-Fi 连接的系统深度睡眠模式下关闭电源或将模块内的 Wi-Fi 部分置于该模式。 可选择使用 BLE 连接来保持活动状态。 我需要以下信息?

  1. 我是否可以通过 SDIO 或 UART 发送命令来关闭 Wi-Fi 部分?
  2. 该模块上未找到单独的电源关闭引脚。 只有复位引脚可用。 如果我想关闭模块或保持在超低功耗状态、此时模块的电流消耗可能在几 nA 的范围内、如何实现这一点?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    我们没有主机可以通过 SDIO 或 UART 发送的关断或断电命令。 最好的选择是通过将 nRST 引脚拉至低电平来关断模块。 这实际上会使该模块进入关断状态 、从而实现 最优的节能效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sabeeh,

    您能告诉我、如果无法通过命令关闭或断电、如何在不使用 Wi-Fi 的情况下将其置于低功耗模式?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    您是否在 Linux MPU 或 FreeRTOS MCU 环境中使用此模块?  

    如果主机未发送任何与 wifi 相关的命令、则不会使用 WIFI、除非您之前发出了 CONNECT 命令、否则应发出 DISCONNECT。

    例如、在系统的新启动时、当驱动程序下载固件时、由于驱动程序未执行任何 wifi 命令、因此不会立即进行 WiFi 活动。 如果您知道执行“扫描“命令、则 WiFi 会开始扫描过程并停止。

    除非主机通知、否则 CC33xx 不会执行任何额外的 WIFI 连接(连接除外,在这种情况下您发出断开连接命令)。  该器件的默认行为是在没有活动时尽可能降低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    我们计划在这里使用 FreeRTOS MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 FreeRTOS、您可以使用命令 WLAN_STA_ROLE_DOWN 停止 WiFi 流量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    使用此命令、Wi-Fi 射频无线电将关闭或处于断电状态、但 MCU 将停止射频活动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    使用此命令时、射频无线电将处于“睡眠“状态、但与通过 nRST 引脚处于“关闭“状态时相比、它仍然消耗更多的功耗。 因此、我建议使用“WLAN_STOP"命令“命令将器件置于关断状态、以尽可能节省电量、但这意味着 BLE 也处于非活动状态。 WLAN_STA_ROLE_DOWN 表示 WiFi 流量已停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:
    您能否分享以下模式的功耗数据?
    1.禁用 Wi-Fi、启用 BLE、启用外设和中央模式
    2、禁用 Wi-Fi、启用带外设/中央模式的 BLE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    我认为最好让您参考数据表、查看此类数字。 如果您需要更多测量、我们可以在此讨论具体细节、但由于在测量功率时有许多变体和应用、我还建议您尝试在自己的测试中执行测量、并与数据表保持一致。

    现在、请参阅 cc3351 数据表的第 6 节。