This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200:WiFi 扫描特定 SSID

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1625436/cc3200-cc3200-wifi-scan-specific-ssid

部件号: CC3200

你(们)好

我有 CC3200 器件、想扫描特定的 SSID、当已经连接到该 SSID 时、这是可行的吗?

我观察到、在 CC3220 上、当使用特定 SSID 激活自动连接策略时、触发扫描会生成以下两个扫描结果:广播的探测请求和使用 SSID(作为请求中的参数)的探测请求

但是、在 CC3200 上采用相同的设置仍然只会生成 Brodcastes proberequests、您是否知道这是符合预期的、以及是否可以扫描该 SSID(即使已连接)?

t

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以添加以下 内容:我在这两种情况下都使用 SL_LONG_SLEEP_INTERVAL_POLICY 策略

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 T S、

    由于这是您正在询问的第 1 代设备、请在下周结束之前给我看看、让我在我这边启动并运行。  

    同时、您是否能够说明为什么在请求中将 SSID 作为参数对您的应用有利?

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢回访,将等待答案. 是的、原因是我希望在 WLAN 控制器中检测到探测设备、 正如我所看到的、有两个选项、一个选项是使用控制器中的滤波器、它滤除所有广播的探测请求、另一个选项是不使用包含所有探测请求并增加控制器中的负载的滤波器。 我想对 CC3200 器件使用第一个选项、这就是我想要的原因吗?

    t  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,再 Josh Prushing 

    你有时间研究 这个问题吗?  

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T S

    遗憾的是、我遇到了运行 CC3200 的一些问题、我今天将继续调试这个问题。  如果我能够运行一个扫描并能够开始运行一些扫描、我会在今天结束时告诉您。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T S (18663590)、 

    很遗憾、我今天无法运行 CC3200、我将尝试查看明天的产品/星期一。

    同时、您能否帮助我确认您为 CC3200 与 CC3220 运行的 SDK 版本? 如果我无法运行器件、我可以比较 SDK 并确认两个器件的预期行为。

    很抱歉耽误你的时间!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用  CC3200 SDK v1.2.0 和 CC32xx SDK 5.20.00.06

    t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 T S 、

    对这里的延误深表歉意。 CC3200 和 CC3220 都需要花费一些时间来运行一些实验。

    如前所述、CC3220 具有返回扫描时所连接 AP SSID 的功能。 我还在 CC3200 示例程序中找到了此功能(我需要从不同的示例中将一些功能结合在一起,但这样才能使其正常工作)。  

    因此、要回答原始问题、在执行扫描后为设备启用自动连接策略时、您一侧似乎无法看到所连接 AP 的 SSID。

    为了进行确认、您能否发送所运行内容的终端日志、能否提供您正在使用的示例?

    此致、

    Josh Prushing