This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:查询日期代码&CC2564CRVMR 的 LBL 不一致

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1631318/cc2564c-inquiry-on-date-code-lbl-inconsistencies-for-cc2564crvmr

器件型号: CC2564C

尊敬的 TI 技术支持团队:
 
我们最近收到了 CC2564CRVMR 器件、并注意到以下不一致之处。 您能否确认这些是否为正常生产条件?
 
1.卷带标签显示 4 位生产日期代码 2413/2339、这应该对应于标准的 2 位代码 43/39、但在同一标签上标记为 44/3A。
La4lbaks1ohljlxSlHRcBrkinqf.jpg
 
2.芯片上的 2 位生产日期代码是 44、与标签上的 2 位代码 44 匹配、但与 4 位生产日期代码 2413(对应于代码 43)不匹配。 此外、芯片只有一个生产日期代码、而卷带标签有两个。
img_v3_02109_869e0730-7c2d-4031-a494-7d572e73796g.jpg
 
3.卷筒标签上的 LBL 编号为 2A,与真空袋和外箱标签上的 LBL 编号 6A 不匹配。
img_v3_02109_8c45ea48-f16f-4aef-9074-b56ef1b7dadg.jpg
 
感谢您的澄清。
 
 
此致、
Cassie Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cassie、

    在这种情况下,您可能需要联系我们的客户支持中心,以便与合适的团队联系 —  www.ti.com/.../request-form。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dylan:
    感谢您的答复和建议。
    很遗憾、我无法再通过提交查询 客户支持中心 —每次我尝试时、都会自动将其发布到 Wi-Fi 论坛 相反。
    您能直接帮助解决这几个问题吗? 非常感谢您的帮助。
    此致、
    Cassie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cassie、

    很奇怪、这个论坛更专注于技术问题和器件使用/问题/问题、而不是关于标签差异(这有点超出了我们的专业知识)。  好消息、我是由我们产品制造团队中的某个人运营的、他们说这 不应该是个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dylan
    非常感谢您向制造团队核实。
    我只想再次‑确认我的理解:这三种标签变化在生产条件下被认为是正常的,不需要进一步关注,是这样吗?
    此致、
    Cassie Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cassie、

    正确。