Other Parts Discussed in Thread: CC3551E
器件型号: CC3551E
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Zhong:
CC3551E 通过我们的敏捷多频带认证支持 802.11k/v。 802.11r 目前未通过 CC3551E 认证、但我们计划在第 2 季度的某个时间添加此功能。
网络终端示例中提供了可用于实现 Wi-Fi 漫游的命令。 请参阅以下内容:
此致、
Josh Prushing
您好、Josh、
当我使用网络终端示例测试 Wi-Fi 漫游时、我遇到了另一个问题:
执行时 wlan_add_profile -s "test" -t WPA2 -p "12345678"、CC3551E 会提示以下错误。 出现这种情况的原因可能是什么、如何避免此错误?
用户:wlan_add_profile -s “test"-t“-t WPA2 -p “12345678"</s>“
WLAN_ADD_PROFILE、SSID:TEST sidlen:4 secType:2 hidden:1 priority:0 key:12345678
错误:将配置文件数据写入闪存失败
add_preferred_network_common:闪存出现问题?
add_preferred_network:添加配置文件失败、状态= 0xffffffff
CME_AddProfile 错误–1
错误! WLAN_ADD_PROFILE 失败
尊敬的 Zhong:
我能够 使用您的命令、而不会出现任何问题。 您能否在下面提供一些附加信息来帮助进行调试?
有了这些信息、我希望更好地了解此错误的来源、因为我无法重现此错误。
此致、
Josh Prushing
尊敬的 Zhong:
很高兴听到您能够解决该错误!
使用 SimpleLink Wi-Fi 工具箱中提供的 Logger 工具、我能够使用上面的命令从自动连接到我设置的 AP 的设备捕获数据包。 如果您需要有关设置 Logger 工具的帮助、请参阅安装文档文件夹中工具箱用户指南中的“Logger User Guide“(Logger 用户指南)。
当然、如果您无法启动并运行该工具、您可以在此处提出任何其他问题!
此致、
Josh Prushing
您好、Josh、
我在测试漫游功能时遇到问题 、需要您的帮助。
在网络终端示例中、我已配置以下命令来测试漫游功能:
WLAN_START
WLAN_STA_ROLE_UP
WLAN_ADD_PROFILE -s “SSID"-t“-t WPA2 -p “password"</s>“
WLAN_SET_CON_POLICY -a 1
我使用支持 802.11 k/v/r 协议的路由器进行测试。 路由器有两个 AP、相距约 10 米。 在测试过程中、我将 CC3551E 从一个 AP 移至另一个 AP、同时还使用手机随 CC3551E 移动。 每次都能成功漫游,但 CC3551E 很少能成功漫游。
我的测试方法是否有问题? 或者 CC3551E 是否需要额外配置?
我正在使用的 SDK 和工具箱版本 分别为 simplelink_wifi_sdk_9_22_00_12 和 simplelink_wifi_toolbox_win_4_1_8。 编程时、我仅更新供应商映像、而其他固件组件保留为默认值。 这是否会影响漫游功能测试?
您好、Josh、
是的。
通过检查路由器 设备后端进行确认。 后端可以查看漫游轨迹。
我仅更新了 目录 network_terminal_LP_EM_CC35X1 _freertos_ticlang\Debug\toolboxboth 中的 primary_vendor_image.sign.bin 文件
尊敬的 Zhong:
我还在做一些额外的测试、并与我们的后端团队进行一些讨论。
同时、您是否可以尝试 通过执行“WLAN_set_CON_POLICY -a 1 -f 1“来启用快速连接策略和自动连接? 我看到了更一致的结果:启用了快速连接、而不仅仅是启用了自动连接。
此外、您是否能够在整个测试过程中提供 WLAN_SCAN 命令连接的 RSSI?
此致、
Josh Prushing
尊敬的 Zhong:
与后端团队讨论后、我们得出以下结论:
我们的设备支持 802.11K/V、这意味着这更是被动漫游类型、而不是设备主动漫游。 您可以称之为“网络辅助漫游“、其中 AP 建议由于对讲机测量而移至不同的 AP。 移动设备可能使用活动类型的漫游(因为这在移动电话上很常见)、这实际上将移动 AP、而不仅仅是建议更改。
您是否知道 AP 是否正在发送 BTM 以触发移动? 如果没有、则需要实施活动漫游功能以复制您要查找的结果。
抱歉,如果您有任何疑问,请告诉我!
此致、
Josh Prushing
您好、Josh、
感谢您的答复! 我们重新执行了测试、并通过无线方式成功捕获了漫游事件。 具体而言、AP 发送了 BTM 帧、CC3551E 回复、接受漫游建议、并完成漫游移交。 但是、漫游成功率并不是特别高。 在某些情况下、AP 会发送 BTM 帧、但 CC3551E 根本没有响应。 在您的测试中是否观察到了这种现象? 此外、我想了解 802.11r 协议支持的当前进展。 是否有计划开发活动漫游功能?
尊敬的 Zhong:
由于 BTM 由 AP 处理、我认为最好尝试重新创建您的确切方案。
考虑到这一点、您能否提供路由器品牌/型号? 此外、您能否在 CC3551E 上获取固件日志并将其上传到此处? 如果可能、成功和失败将是最好的、但我知道获得成功可能是困难的。
这些日志将帮助我们了解 CC3551E 未接收到 BTM 帧、还是未关闭 BTM、这将帮助我们缩小此处的问题范围。
此外、我还想了解 802.11r 协议支持的当前进度。 是否有计划开发活动漫游功能?
预计本季度末将实施对 CC3551E 的 802.11r 支持。
此致、
Josh Prushing