This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3501E:使用 FreeRTOS 澄清 SimpleLink WiFi SDK 中的动态内存分配

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1634771/cc3501e-clarification-on-dynamic-memory-allocation-in-simplelink-wifi-sdk-with-freertos

器件型号: CC3501E

尊敬的团队:

我目前使用 FreeRTOS 使用 SimpleLink WiFi SDK(版本 10.00.18)、正在为我的工程实现多平台存储器抽象层。

在之前的一个基于 BLE 的项目中、我使用了ICall_malloc()ICall_free()进行了动态内存分配、这些内存分配是作为 BLE 栈的一部分提供的。

但是、在 SimpleLink WiFi SDK 中、我无法找到 TI 提供的任何等效内存分配 API。

TI 是否提供任何抽象层或包装器(类似于 BLE 中的 iCall)用于 WiFi SDK 中的内存管理?

此外、如果有任何 TI 特定的 WiFi 应用内存管理最佳实践、敬请给予指导。  

此致、

Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivam:

    在 10.10.00.18 SDK 中、我们提供 os_malloc 和 os_free、它们在 osi_kernel.h 中声明并在 OSI_DPL.c 中定义(此文件可在我们的工程示例中找到)。

    如果有用、请告诉我。