This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:用于 XDS110ET 的 Linux 和 Windows 驱动程序、无需安装 CCSTUDIO

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1634833/lp-xds110-driver-for-linux-and-windows-for-xds110et-without-installing-ccstudio

部件号: LP-XDS110
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

您好、目前为 XDS110ET 安装驱动程序的唯一方法是下载并安装 CCSTUDIO。 这不适合 CI、生产测试环境等

我们将 XDS110ET 用作 CC35XX 的调试器、并且真的不想在所有环境中安装 CCSTUDIO、而只是为了使 WiFi 工具套件工具正常工作。

请提供指向 XDS110 调试器的 Linux 和 Windows 驱动程序的链接、以便我们可以使用 SimpleLink WiFi 工具箱、而无需安装 CCSTUDIO

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:

    请参阅    XDS 仿真软件 (EMUPack) 下载页面底部的独立于 CCS 的安装说明。  您还可以查看 XDS110 调试探针 产品页面。  请告诉我这样是否能解决您的问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、不确定我是怎么错过的!