This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:[CC3351MOD 评估套件原理图电路] WiFi/bt 芯片馈电引脚 1 连接至 GND

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1634352/cc3351mod-cc3351mod-eval-kit-schematic-circuit-wifi-bt-chip-feed-pin-pin-1-connected-to-gnd

部件号: CC3351MOD
Thread 中讨论的其他器件: BP-CC3301MOD

我正在使用带有 MPN# CC3351MODENIAMOZR 的 TI IC 制作支持 WiFi/BT 的主板。
我指的是评估套件 BP-CC3301MOD。
在该评估套件中、带有 REFDES E1 和 MPN# M830520 的射频天线 BT/WiFi 芯片的馈电引脚(引脚 1)连接到 GND、而 GND 引脚(引脚 2)悬空 (NC)。
请告诉我为什么馈送引脚(引脚 1)连接到 GND、而不是 MPN# CC3351MODENIAMOZR 的引脚 23 (RF_OUT)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanveer、

    感谢您发送编修。 这纯粹是原理图上的网络名称错误。 引脚 23 的输出确实连接到 M830520 天线的馈线(引脚 1)、因此没有问题。

    为混乱而道歉。

    此致、  

    Josh