This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:‑申请:在 AM62A 上通过 CC3351 Wi-Fi 认证、采用 Linux 6.12.43

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, BP-CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1615691/cc3351-guidance-request-cc3351-wi-fi-certification-on-am62a-with-linux-6-12-43

器件型号: CC3351

尊敬的 TI 团队:

我们的客户计划与之一起开发 CC3351 的声音 在上 AM62A 平台并继续 Wi-Fi‑模块认证 消息流 Linux 内核 6.12.43 。 我在中找到的指导 SWRU624A(具有 CC33xx 的 WFA QuickTrack Control 应用用户指南) 仍可参考 AM335x SDK (v06.00.00.07) 主要示例。

请告知 建议的程序 相应的软件包版本 指定 AM62A + Linux 6.12.43 (例如,CC33xx Linux 驱动程序/固件版本、QuickTrack 应用/工具版本以及任何 AM62A‑特定覆盖层或补丁)?

非常感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    AM335x 之外的 QuickTrack 支持非常少。 我想大多数步骤都是相同的、只是编译器工具链不同。 请给我几天时间来研究这个问题、我可以再次提出一个更具体的答案。

    不过、您的客户是否能够将 cc3351 的硬件和软件及其驱动程序/固件集成到 AM62A 中? 最新的 AM62A SDK 应该从 SDK 中获得对其的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    我的客户已能够将 cc3351 的硬件和软件及其驱动程序/固件集成到 AM62A 中。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    请分享关于 AM335x 之外是否支持 QuickTrack 的测试结果、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、我们知道客户可以使用 cc33xx 和 AM62A 通过 QuickTrack 进行 WFA 认证。 客户必须实施一种工具、使 QuickTrack 能够在其测试机构的 AM62A 中挂钩。 QuickTrack 工具指南中提供的示例工具特定于 AM335x、只是一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    客户决定使用 AM335x 运行 QuickTrack、请帮助检查哪种 EVM (TMDXEVM3358 或 BeagleBone Black ) 更适合这种用途。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    BeagleBone Black 非常适合、因为您可以将 BP-CC3351 连接到该设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sabeeh

    与客户将使用的设备相同  BeagleBone Black  要进行验证、请共享完整的  TI BSP bin 文件  指定  WFA 认证  测试很重要

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    您可以在此处找到用于刷写到 SDK 卡中的 BSP: CC33XX-Linux-MPU 驱动程序或库| TI.com