This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:完整 WiFi 支持的通道列表请求

Guru**** 2927890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1631297/cc3551e-complete-wifi-supported-channel-list-request

器件型号: CC3551E

您好、我们正在寻找 CC35XE 支持的通道的完整列表。
我曾在数据表、TRM 和 SDK 中提到过、但不清楚支持哪些确切通道。 例如、是否支持信道 14?

 

我想获得所有支持的 WiFi 2.4 和 5 GHz 频道的完整列表。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:

    以下是支持信道的完整列表:

    2.4GHz:

    1-13

    不支持信道 14。

    5GHz:

    36、40、44、48、52、56、60、64,100、 104,108,112,116、120、 124,128,132,136、140、 144,149,153,157、161、 165, 169.  

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:  

    您打算将来在何处记录此情况? 数据表/TRM?  

    谢谢。

    Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie:

    支持的信道列表取决于监管域(FCC、ETSI 等)。 站点模式或 AP 模式下支持的信道之间也存在差异、具体取决于监管域(例如,DFS 信道支持)。  

    这将记录在团队目前正在编写的监管测试+实施应用程序文档中。 一旦本文档准备就绪、便会发布到 TI.com。

    此致、

    Jonathan