This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:cc33xx 驱动器 — Tx 速率报告不正确

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1635944/cc3351-cc33xx-driver---incorrect-tx-rate-reporting

器件型号: CC3351

在使用 Linux 6.1.72 + 1.0.2.10 + CC3351 进行测试时、我们注意到它错误地报告了通过驱动程序堆栈的 Tx 比特率 — 例如,当连接到 802.11a/b/g AP 时、“iw dev wlan0 链接“将报告我们以 MCS 速率发送。 鉴于 cc33xx_TX_COMPLET_PACKET 中的 TODO 注释、我怀疑这是一个已知问题。  

在发布下一个正式的 cc33xx 版本之前、是否有修补程序可以修复此问题?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能否提供一个更详细的示例? 您是否能够与监听器捕获进行比较?

    我已经看到一些奇怪的事情与相同的状态,但我发现它更多的是一个计时问题。 换句话说、TX 比特率是正确的 — 只是在错误的时间。 因此、如果您看到 MCS 速率、那么固件可能只有一些数据包、例如 DHCP 请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当 AP 仅支持 a/b/g 时、我们会通过无线方式将数据包捕获到 AP 以及 Rohde & Schwarz CMX-500 上看到这一点 — 流量以基本速率帧的形式发出,但 “iw dev wlan0 link“表示我们正在执行 MCS 速率。  应该可以通过在 AP 端禁用 802.11n/ac/ax 来轻松重现。   如果 CC33 确实将 11n/AC/ax MCS 速率帧发送到 802.11a/b/g AP、这将是一个更大的问题-- AFICT、固件和无线电正在做正确的事情、他们只是没有正确地报告它备份了 80211 堆栈。 T

    我提到的代码中的 todos 在 cc33xx_tx_complete_packet() 中:  
     /*更新 TX 状态信息*/
     IF (TX_Success &&!(info->flags & IEEE80211_tx_CTL_NO_ACK))
     info->flags |= IEEE80211_tx_STAT_ACK;

     /*待办事项 — Michal — 我们是否需要提供房价反馈? 为什么? 如何实现? */

     info->status.rates[0].count = 1;/*没有关于重试的数据*/
     info->status.ack_signal =–1;

     IF(!TX_Success)
     wl->stats.RETRY_COUNT++;

    与 wl18xx 的 tx_complete_packet() 函数相比、它似乎缺少对 info->status 结构的一些更新。