This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC3551 - SDK 文档

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1635835/cc3551e-cc3551---sdk-documentation

器件型号: CC3551E
主题中讨论的其他器件: LP-EM-CC35X1

您好、

我目前正在使用 LP-EM-CC35X1 评估板和 Code-Composer Studio 评估 CC3551。

我已经了解了与 SDK 版本 9.21.0、9.22.0 和 10.10.00 捆绑的示例。 虽然随附的 SimpleLink Wi-Fi SDK 用户指南和入门指南有助于进行高级设置、但我无法找到详细的 SDK API 文档。
在哪里可以找到支持 CC3551 固件开发的此类文档?

我正在寻找类似的东西: www.ti.com/.../swru455m.pdf .

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这部分是否不够? 能否举个例子说明一下您想要看到的内容?

    它提供有关 WLAN API 的信息。