This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:CC3351MOD:用于 LTE 共存的射频带通滤波器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351MOD, BP-CC3351MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1634440/cc3351mod-cc3351mod-rf-band-pass-filter-for-lte-coexistence

部件号: CC3351MOD

您好、

我们的器件应该能够同时使用 LTE 和 Wi-Fi。 除了这意味着的认证问题外、我们还想首先确保可以在硬件端正确管理共存。  

我在 CC3351MOD 数据表中看到一个用于 2.4GHz 射频路径的带通滤波器方框图。

  • 此滤波器是否可被视为可安全地丢弃任何 LTE 干扰?
  • 5GHz 频段呢? 我想 LTE 频段的谐波也会影响 Wi-Fi 性能

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jason、

    是的、BPF 滤波器和双工器应有助于提供抑制。 我们已经对特定频段进行了一些高级分析 — 您能否列出预期使用的所有频段?

    拥有更准确的细节将有助于我们了解我们以前的分析是否适用或是否可以推断。 我还建议您继续并购买 BP-CC3351MOD EVK、以便您进行一些自己的测试、从而真正巩固对应用的信心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    谢谢! 今天、我们计划使用以下频段: B1、B2、B3、B4、B5、 B7、B8、B9、B12、B13 B14、B18、B19、B20、B25、 B26、B28

    值得一提的是、我们将来会考虑使用 5G RedCap 变体 、这种变体会增加 这些频段: B17、 B30、B34、B38、B39、 B40、B41、B42、 B43、B48、 B66、B70 、B71、B106、n1、 n2、n3、n5、n7、n8、 n12、n13、n14、n18 、n20、 N25、N26、n28、n30、N38、 N40、n41、 n48、n66、N70、 N71、N77、N78、N79

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    就像迪伦所说的,我们还没有完成 LTE + WiFi 用例的全面测试,只是进行了高级分析。 我们只在 2.4GHz 中进行了测试、因此没有有关 5GHz 频段的任何信息。

    您需要查看 LTE 发送器滤波器和我们自己的滤波器的抑制情况、以确保 WiFi 不会干扰 LTE、反之亦然。 这还取决于两者是否同时处于活动状态、或者其中一个仅在另一个进行传输时处于保持活动状态。

    与 WiFi 共存是一个问题的 LTE 频带是在上行链路或下行链路中接近相同频率范围的频带。 从您的列表中、存在风险的 LTE 频段包括:B1、B4 和 B7。 这些频段由于其带外发射或 WiFi 并干扰 LTE 而有干扰 Wi-Fi 的风险。 同样、这取决于确切的 LTE 器件、它的过滤器类型、以及您是处于这些有问题的 LTE 频带的下行链路还是上行链路中。

    最好的做法是测试两个器件同时工作、以了解它们之间的干扰程度。

    此致、

    Jonathan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我们将通过测试来了解 LTE 共存的影响