器件型号: CC3351
尊敬的 TI 专家
我们正在运行蓝牙 SIG BQB 认证、特别是 RF/PHY 性能测试项。 在测试期间、链路在稳定运行约 5 分钟后超时断开。
固件版本 1.7.9.323
驱动程序版本 1.7.1.239
PHY 版本 1.2.0.47.6.6.39.69
这是故障点处的设备日志: BLE Time Out 2.zip

我们将其解释为 WLAN 子系统仍请求/使用无线电、这可以中断时序‑敏感的 BLE BQB 序列。
我们在测试前还执行了 IP 链路设置 wlan0。 ~5 分钟后问题仍会重现。
在长时间测试期间、是否有办法使其保持正常工作、而不会超时? BQB 射频测试需要保持连接至少 3 小时。“