This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1636559/cc3551e-pins

器件型号: CC3551E
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigCC3501

在文档 (SWRS337A) 中、CC3551E 的引脚 52 和引脚 53 指示为 DNC(请勿连接)、但在 SysConfig 工具中将这些引脚指定为 GPIO36 和 GPIO37。 请您澄清一下。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是因为 SYSCFG 适用于 CC35X1 Launchpad、即 CC3551 和 CC3501。 是的、CC3551 的数据表中显示这 2 个引脚是 DNC、但您会在 CC3501 的数据表中发现这些引脚与您提到的 GPIO 相关联。

    如果您计划使用 CC3501(它们是您可以使用的有效 GPIO)、则器件设置将使您仍然可以在 LaunchPad 上进行任何开发/测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你