This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:扩展/堆叠存储器

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1636561/cc3551e-extension-stacked-memories

器件型号: CC3551E

CC3551E 的外部或堆叠存储器相当令人困惑。 例如、在文档 SLUUDH6-2026 年 4 月的一篇文章中、闪存连接出现错误、如图 2.7 所示。   我已连接了具有 XSPI_CSFLASH、XSPI_CLK 和 XSPIDATA[0..3]的 32Mbit 串行闪存。 我是否可以添加 PSRAM(即 APS6404L)XSPI_CSRAM、XSPI_CLK、XSPIDATA[0..3]。 CC3551E 是否支持这种附加的外部存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    CC3551E 不支持外部 PSRAM。 如果需要 PSRAM、 请联系您的专属地区销售经理 Louka Taymans ( l-taymans@ti.com)

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你