This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC3551 GPIO 选择作为唤醒源

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3501E, CC3551E, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1635836/cc3551e-cc3551-gpio-selection-as-wake-source

器件型号: CC3551E
Thread 中讨论的其他器件: CC3501ECC3501、CC3351

你(们)好  

之前、我们选择了 GPIO37(物理引脚 52)作为唤醒源。 但是、您的 DS 和 Pin 52 现在是 DNC、因此它已被移除。  

我们检查了 TRM:

表 3-13(第 44 页)
GPIO 唤醒或 IRQ 配置。 用于配置*GPIO*唤醒或门控 IRQ 的字段

表 3-14(第 45 页)
GPIO 唤醒和 IRQ 配置。 用于配置*GPIO*唤醒和*IRQ* 32 至 44 的字段  

您能否澄清一下是否所有其他 GPIO 都可被选为唤醒源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie:

    感谢您的提问。

    数据表中列出了可用的 GPIO。

    如果您使用 CC3551E 或 CC3501E 、请参阅第 5.2 节“引脚属性“下的表 5-1。

    您将看到 GPIO0 - GPIO35 适用于 CC3551E、GPIO0 - GPIO37 适用于 CC3501E。

    如果您仍有问题、请随时联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣... 感谢您的答复。  
    这意味着 CC3501 和 CC3551 在 52 和 53 上具有不同的引脚规格?
    我注意到您提供的 CC3501 数据表的日期是 2025 年 12 月、而 CC3351 数据表的日期是 2026 年 3 月。 您能否确认 CC3501 内容是否过时?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BLiu;

    您能否说明哪些 GPIO 引脚可用作唤醒源、因为数据表中并未明确说明此信息?

    此致、

    Koushik.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、我将介绍 CC3551 数据表于 2026 年 3 月进行的修订。 同时、是的、相关引脚在 CC3551 中为 DNC、但可在 CC3501 中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koushik。

    很抱歉不清楚。 TRM 显示了您可以配置唤醒功能的寄存器

    但是、尽管 GPIO 0 - 44 的这些寄存器可用、您仍会看到 GPIO 0 至 35 对应的 CC3551 中的 GPIO 以及 CC3501 中的 0 至 37。 这意味着您只能为这些 GPIO 设置唤醒、而不能为 38 到 44 的 GPIO 设置唤醒。

    如果还存在任何混淆、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、这不是因为 CC3501 已过时、不对 这两个数据表目前都是最新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 BLiu。

    由于我们有 1 个 PCB 应该可与 CC3551 和 C3501 芯片配合使用、因此请帮助仔细检查。  

    我的请求是:  

    (1) 请确认日期为 2025 年 12 月的 CC3501 数据表包含最新的引脚分配信息。 (由于 CC3551 DS 的状态为 march2026)

    (2) CC3551 引脚 52 和 53 — 您能否确认这两个引脚上有内部上拉或下拉电阻,以便没有不必要的噪声,EMI 或电流消耗的风险?

    (3) 如果 CC3501 引脚 52 和 P53 保持 GPIO、那么如果我们将引脚 52 和 P53 设计为悬空的 PCB、会产生什么后果?  

    Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie:

    1.是的,他们是最新的。

    2.这些引脚有内部下拉电阻、是的。 如果您担心 EMI、可以找到我们的建议、即在参考原理图的脚注中放置屏蔽层(请参阅数据表的应用,实现部分)。  

    3.引脚悬空没有问题;它们只是 GPIO。 您可以像对待任何其他未使用的 GPIO 一样处理它们。