This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:自动访问 EN18031 的 TI-PSIRT 条目

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1634904/cc3220sf-automated-access-to-ti-psirt-entries-for-en18031

器件型号: CC3220SF

您好:

以前、页面上的 TI-PSIRT 条目
www.ti.com/.../dashboard
显示在包含所有已知条目的单个表中。

此页面的结构已更改。 这些条目现在分布在多个页面上、因此无法再轻松地自动处理。

作为 EN18031 的一部分、我们会定期监控我们使用的元件(包括 TI CC32xx 模块)的已发布安全漏洞。

TI 是否提供了以自动方式访问 TI-PSIRT 条目的方法?

例如、通过类似于 NIST 提供的 API(例如
services.nvd.nist.gov/rest/json/cves/2.0?keywordSearch=ti)、
也可以用表格形式概述之前可用的所有 TI-PSIRT 条目。

ti_table.png

 

由于并非所有 TI-PSIRT 条目都具有 CVE 标识符、因此仅查询 CVE 数据库并不足以满足我们的需求。

如果有任何关于如何自动处理 TI-PSIRT 条目的建议、我将不胜感激。

非常感谢、此致、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    我当前看到一个人类可读的表、可以查看您是否可以自动收集这些信息。  

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    我有这方面的更新:  

    TI 将启动一个客户可订阅的上传数据、以便获取关于 PSIRT 新披露的机器可读更新。  

    这将在欧盟 CRA 报告执行日期之前联机。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BLiu、

    非常感谢您的回答。

    我希望 TI 尽快收到电子邮件通知。

    最好的管理
    罗马