This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:无法使用 XDS110 刷写 CC3235MODASF — 错误–1170

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1637624/cc3235modasf-unable-to-flash-cc3235modasf-using-xds110-error--1170

器件型号: CC3235MODASF
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 TI 支持团队:

我目前使用的是 CC3235MODASF、它使用 XDS110 调试探针通过 Code Composer Studio 进行刷写和调试。 我们已经设计了基于此控制器的定制电路板、在尝试刷写器件时遇到了问题。

以下是从我们的设置中观察到的结果:

  • 仅为控制器供电时、测量的电流消耗为 0mA
  • 为整个电路板(包括传感器和其他外设)供电时、电流消耗约为 66mA(主要用于 LED)
  • VTref 电压测量值 3.3V 、显示正确。
  • 对于 JTAG 连接、我正在使用 TMS、TCK、TDO、TDI 和 VTref 。 请确认此连接是否足够、或者是否需要任何额外信号(例如 nRESET、TRST 等)。
  • 我们已将三个 LED 连接到 GPIO(通过 MOSFET)。 在为电路板供电时:
    • LED 最初以非常低的亮度发光、
    • 亮度逐渐增加、
    • 大约 1–2 秒后、LED 达到最大亮度。

在尝试刷写设备时、我遇到以下错误:

CS_DAP:连接到目标时出错:(错误–1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 9.10.0.00080)

我想澄清以下几点:

  1. 控制器的预期行为 零电流 所有 I2C 开关?
  2. 可能是 LED 亮度逐渐增加 表示电源、引导配置或硬件设计有问题?
  3. 是电流 JTAG 连接 (TMS、TCK、TDO、TDI、VTref) 足以实现可靠的闪烁、还是应该连接其他信号?
  4. 可能的原因和建议的调试步骤是什么、用于解决 错误–1170(DAP 访问问题) 同时闪烁?

非常感谢有关调试此问题的任何指导、或关于验证硬件设置的建议。

感谢您的支持。

此致、
Lince Kuruvila Chacko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lince

    当器件未处于开发模式时、此错误很常见。 使用 UART 连接和 Uniflash 软件将器件切换到开发模式。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan D

    感谢您的支持、该问题现已解决。