This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC3551E:深度睡眠唤醒 GPIO 澄清

Guru**** 2867880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1636942/cc3551e-cc3551e-deep-sleep-wake-up-gpio-clarification

器件型号: CC3551E
Thread 中讨论的其他器件: CC3501

尊敬的 TI 团队:

我们将 SimpleLink Wi-Fi SDK 与 CC35XX (LP_EM_CC35X1 / CC3501) 一起使用、需要官方确认是否支持深度睡眠唤醒 GPIO。

能否确认:

1.哪些 GPIO 数字可以从深度睡眠中唤醒?
GPIO10–GPIO44 是否所有有效的唤醒源、或者是否排除任何唤醒源?
GPIO2-GPIO6 是否也有效的唤醒源?
支持唤醒触发类型(上升沿,下降沿,高沿,低沿)以及是否支持双边沿。
5.任何或 Vs 和唤醒源行为差异和建议的用法。
6.列出了每个器件/封装支持深度睡眠唤醒的 GPIO 的通用文档参考(TRM 部分/应用手册/SDK 文件)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在内部查看这些问题、下周初我会回来联系您。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Koushik、

    您要求提供的所有信息都在 TRM 的几个不同部分中定义。  

    1.所有可配置的 GPIO 均可定义为从睡眠状态唤醒的源。 不可配置的 GPIO 是静态引脚多路复用选项 (xSPI、记录器、SWD) 使用的 GPIO。 因此、可以使用 GPIO0 - 6、10-19 和 26-35。  

    2.见答案 1。

    3.见答案 1。

    4. CC35xxE 触发器类型为电平、上升沿或下降沿。 不支持双边沿。  

    5.与 CC35xxE 没有区别。

    6. TRM 是这方面的最佳参考文档。 在“中断和事件“一章中、您可以找到有关唤醒源的信息。

    此致、

    Jonathan