This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:日本无线电认证 142150447/AA/16 — 添加天线

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1638031/wl1837mod-japanese-radio-certification-142150447-aa-16---adding-an-antenna

部件号: WL1837MOD

您好、

我们已将 Texas Instruments WL18MODGI Wi-Fi‑Fi 模块集成到我们的器件中。 我们的设备安装在矿用卡车上、卡车通过 Wi-Fi 网状网络相互通信。 我们已在不同国家(尤其是美国和欧洲)使用 5dBi 或 6dBi 天线对我们的设备进行了认证。 我们使用 5m、10m 或更长的 LMR400 电缆将天线连接到我们的器件。

我们正在考虑在日本部署我们的设备、我已查看日本无线电证书编号:142150447/AA/12、批准的天线增益最大为 3dBi。  

我请求您在以下方面提供协助。

  1. 您能否提供最新的日本电台证书编号:142150447/AA/16?  
  2. 我们正在评估外部天线 Mobile Mark OD5‑2400/5500MOD2 与我们的器件的使用情况。 我想了解将该天线添加到现有的日本无线电证书中是否可行、以便模块的模块化批准可以继续使用。
  3. 请确认 TI 是否可以支持添加天线并修改日本证书/涉及哪些流程?

 

提前感谢您的支持、我期待您的指导。

Javad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javad:

    感谢您的联系。 这样就完全可以得到平方除法。 今天、在我们的证书中、2.4GHz 的最大天线增益为 3.2dBi、5GHz 的最大天线增益为 4.5dBi。

    要进行此过程、请联系 connectivity-wifi-cert@list.ti.com、以便我可以从您那里获得所需的信息。  

    此致、

    Josh