This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:与 Wifi CoCPU 之间的 SPI 通信不可靠

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1628553/cc3220sf-spi-comms-to-wifi-cocpu-unreliable

器件型号: CC3220SF

我们发现应用 CPU 和 WiFi CPU 之间的 SPI 通信非常不可靠。 通信可以运行一个小时或几个小时、可能是一天、然后我们需要从通信关机状态恢复到 Wifi CPU、我们只重试几次。 最终我们必须重新启动。 然后是第二个问题、使用看门狗重新启动会失败 1 次(共 10 次)、这会使器件挂起。

我们的应用涉及常规 HTTP 通信和 MQTT(小数据包)、我们的 WiFi 配置可以正常工作(我们必须重写 Android 应用才能使其正常工作)。  

我们的大多数代码在我们具有 HAL 转换层的平台中是标准的。 我们的 MSP432E401 在数年后仍可正常运行 对于 C3220SF、我们尝试使用标准编译库、但最终必须修复 slwificon.c 和 slneifificwifi .c 中的许多小问题、以使其更加可靠。

TI C3220sf Wifi 框架代码非常精细、您只需更改一些调试输出来与 Wifi 层相关、它会更改启动时序、突然有些东西不再起作用。

应用 MCU 100%工作、Wifi MCU 100%工作、没有连接问题、但它们之间的通信不断随机中断。 我们确保我们的 WIFI 通信仅在单线程环境中进行。

有没有人能够让这些设备可靠地工作、而我不是在谈论简单的锁、就像一个全天候运行的真实应用程序?

即使 Claude . ai 已经告诉有很多这样的情况,不使用它未来的设计. 自从我们将我们的设计移植到 ESP32,没有任何问题,但有一些在现场,并需要得到这个问题的底部。

我们有这么多的 TI 套件、首先在带有 STM32F4 的 CC31xx 中进行了如此多的测试、然后使用 MSP432E410 和现在的模块、但所有套件都存在相同的 wifi SPI 通信故障问题、并且在不重新启动的情况下无法恢复。 事实上 ,我认为我们的 STM32F4 工作最好.

任何一个有类似的问题,并可以透露一些关于它将真正有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的反馈。

    您似乎同时测试了 CC31xx+外部 MCU 和 CC32xx SoC、尽管 SoC 的可靠性低于 CC31xx+MCU 组合、但两者都出现了稳定性问题。

    如果没有具体的日志、就很难注释(例如在两种情况下都是外部 MCU 或驱动程序日志的情况下进行 SPI 捕获)。

    许多客户长期使用此芯片(自 2016 年起)、而且在整个过程中都存在问题(我们已解决和修复)、但最终该设备应该稳定且广泛部署。

    如果您可以指明具体失败的位置、以及我认为您收到事件时出现的错误(例如, SL_DEVICE_EVENT_FATUAL_DEVICE_ABORT 、SL_DEVICE_EVENT_FATUAL_DRIVER_ABORT 、SL_DEVICE_EVENT_FATUAL_NO_CMD_ACK、SL_DEVICE_EVENT_FATUAL_SYNC_LOSS 等)、 我会很乐意去看看。

    我将保留此内容供其他用户评论。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shlomi

    感谢您抽出宝贵的时间进行回复。

    是的、它通常是其中一个、SL_DEVICE_EVENT_FALATAL_**。  
    在多次启动时、MAC 地址全部为零或网关 IP 地址为零。
    然后、在进行配置时、它也会处于奇怪的状态、在这种状态下、我们必须对器件重新编程。

    当我们通过串行端口启用日志记录时的主要问题(我们在我们的应用中同时使用这两种端口)、器件在禁用时的行为会有所不同。
    因此、您可以通过添加等待状态(这就是我们所能做的)来解决此问题、但删除日志记录后、其行为会有所不同。
    此外、启用 wifi 统计信息会很快中断 SPI 连接。 我们需要站点的信号强度。

    我将设置一个带有日志记录功能的设备、有时需要几个小时才能中断。

    我会对其进行记录、然后将其发布在此处。

    老实说、我们在应用程序代码上的花费不到 10%、其余的是使解决方案保持稳定。

    几乎感觉主 MCU 无法处理工作、或者 Wifi MCU SPI 端口有问题。

    所有线程堆栈都是正常的、并且确实认为优先级已被优化设置。

    我将保留测试和问题的简要说明、以免干扰问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否使用 QFN 版本或模块?  

    我没有看到 CC3220SF 器件存在此类问题。 根据我的权宜之计、CC3220 器件非常稳定。 我们有 10K+设备在现场 24/7 没有任何问题。 我们有非常复杂的代码(支持 HTTPS 的多 Scoket 网络服务器、多 SOKcet Modbus TCP 服务器、SNMPv1/v2/v3、用于云连接的 HTTPS POST、用于我们专有通信的 TLS 服务器、基于 UDP 广播的查找设备、带 TLS 的 SMTP;与多个 I2C、SPI 传感器和 LCD 显示屏的通信)。 所有这些都在 CC3220SF 的 Cortex-M4 应用 MCU 内同时运行。 但我需要指出的是、我们不使用 TI 驱动程序和网络抽象层。 我们使用 driverlib 和 SL_API 调用。 我们不使用高级 TI 协议库 (MQTT、HTTP)。 代码直接相关。

    也许我现在会说你可能不想听到什么。  根据我的经验、CC3220 98%的稳定性问题与代码内容错误或代码内的错误有关、这些问题与 TI 代码或 CC3220 SOC 无关。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很高兴听到一些可靠的反馈。

    我真的很感激。
    如前所述,我们的应用(服务,进程,协议,驱动程序)大多与系统库和硬件驱动程序隔离,具有非常明确和成熟的架构。

    这使我们能够在 STM32、TI MSP 和各种 Atmel /微芯片处理器上运行相同的代码。

    我们的 MSP432E401 器件运行的代码与 HTTP 服务器、HTTP 客户端、TCP/IP 客户端和 MQTT 客户端几乎相同。

    我们没有线程堆栈溢出或卡在过载的线程。

    处理器也不会太忙、因为空闲线程(我们的负载测试线程)会有足够的时间运行。

    Wifi 层有自己的 statemachine 通过 SlWifiConn_功能来管理它。

    话虽如此、LOL、也许您的专有代码解决了这个问题。

    不稳定问题可能是由 TI 中间层驱动程序引起的,而不是我的代码;)

    也许这与 TI 代码有关、也许您不想听到这个信息。

    也许我的设计毕竟不是很差。
    也许我只是有一个小错误:)
    或者、如果您将您的专有代码调整为位、直到它变得稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我与 TI 没有关系、因此我不需要“效力于 TI 团队“或不对稳定性问题说“属实“。 根据我的评论、我也不想对您造成伤害、我只想谈谈 CC3220 器件的使用体验(在 e2e 论坛上、我有 3k+帖子、主要与 CC32xx/CC31xx 平台相关)。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所需要的就是其他人的体验!

    非常感谢您的答复。

    我相信硬件是稳定的。

    我的问题是如何使固件保持稳定、您实际上确认了我的怀疑。

    那就是两个 MCU 之间的 TI 通信层可能是问题的根源。
    它可能很简单、因为我的优先级太低、我们使用示例代码作为指导。
    在这一点上、我们已经花了很多时间在这个项目上、我们需要继续前进。
    TI 软件根本无法按预期运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忙于记录当前版本的应用、但需要一段时间才能弹出问题。

    与此同时,我在这里创建了一个存储库,而不是在论坛上发布代码: https://github.com/RadicalES/tisdk-cc32xx-issues

    我们很少在没有 AI 代理的情况下发展,这些天,我们用它来分析我们的工作不断。
    我用 Claude 代码分析了 TI 驱动程序、我认为问题可能出在哪里。
    一些报告是在几个月前完成的、但这是  我今天运行的 github.com/.../spi-wifi-thread-safety-analysis.md。

    人工智能代理并不总是完美的,但它们通常会让您朝着正确的方向前进。

    我按照建议进行了所有更改、并将在接下来的 24 小时内进行测试。

    希望我们能够了解到这一条。

    当我们进行设计时、我们无法获得模块、于是选择了芯片版本。
    我们是一家敏捷的开发公司,最终并不真正关心产品,我们只需要设计一款产品来快速解决问题!

    在这种情况下、我们需要匆忙通过 MQTT 将 Reefer 温度监测连接到 WIFI 网络。

    最初、我们认为可能是 XTAL 和相关电路、但我认为我们在 C3220SF Launchpad 上也存在同样的问题
    并且我们没有任何连接问题、这种方法非常有效。
    只有 APP 处理器和 NWP 之间的 SPI 驱动程序通信会出现故障。

    XTAL 可能会发挥作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shlomi

    测试非常顺利,超过 24 小时没有问题。

    然而、之前发生了同步丢失、但首次从错误中恢复。

    HTTP 启动错误是一些正常的,我总是收到错误,但网络服务器工作

    现在、我对结果非常满意。

    我的 WiFi statemachine 处理的很好,因为它应该从开始,并得到无线连接回线上没有重新启动.

    现在、我将构建生产版本并重新进行测试、我们的服务器会在设备无响应时跟踪。

    部分日志如下所示、出于兴趣原因、这种情况发生了 26 小时以上:

    [HTTPC::info]事务:地址= 16779786、端口= 80、URI =/api/v1/scada
    [WIFI::错误]致命错误:检测到同步丢失

    [WIFI: INFO] COS : 12 -> 19
    [wifi::debug]有事件 29
    [WIFI: WARN]致命错误计数: 1/10
    [wifi::debug]事件致命错误
    [WIFI: INFO] COS : 19 -> 10.
    [wifi::debug] notify down
    [WIFi::info] COS:10 -> 4.
    [wifi::debug]停止
    [wifi::debug]已停止
    [wifi::info] COS:4 -> 0
    [wifi::debug] init
    [wifi::info] COS:0 -> 1
    [wifi::debug]开始
    [WIFi::info] COS:1 -> 3
    [wifi::debug]等待 4 次启动
    [wifi::debug]等待 4 次启动
    [WIFI: INFO] COS : 3 -> 13
    [WIFI::info] COS:13 -> 0
    [wifi::debug] init
    [wifi::info] COS:0 -> 1
    [wifi::debug]开始
    [WIFi::info] COS:1 -> 3
    [wifi::debug]等待 4 次启动
    [WIFI::调试]【事件】STA 已连接到 AP - BSSID:76:4D:28:F9:A5:43、SSID:IOT-TEST
    [WIFI::info][NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.10.0.180、Gateway=0.0.0.0
    [wifi::debug]有事件 2
    [wifi::debug]有事件 3
    [wifi::debug]等待 4 次启动
    [WIFI: INFO] COS : 3 -> 13
    [WIFI::info] COS:13 -> 0
    [wifi::debug] init
    [wifi::info] COS:0 -> 1
    [wifi::debug]开始
    [WIFi::info] COS:1 -> 3
    [wifi::info][SlWifiConnEventHandler]已断电
    [wifi::debug]收到事件 0
    [wifi::info][SlWifiConnEventHandler] powered_up
    [wifi::info] MAC 地址:68:E7:4a:3b:9f:67
    [wifi::debug]有事件 1
    [WIFi::info] COS:3 -> 2
    [wifi::debug]检查配置文件
    [WIFi::info] COS:2 -> 7
    [wifi::debug]启动网络
    [WIFi::info] COS:7 -> 5
    [WIFI:调试]->等待 IP
    [WIFi::info] COS:5 -> 6
    [WIFI::debug]->启动 NET
    [WIFi::info] COS:6 -> 8
    [wifi::debug]启动 HTTP
    [WIFI:: WARN] HTTP 服务器失败
    [WIFi::info] COS:8 -> 9
    [wifi::debug] notify up
    [wifi::info]在 1 个致命错误后恢复连接
    [WIFI: INFO] COS : 9 -> 12
    [HTTPC::info]事务:地址= 16779786、端口= 80、URI =/api/v1/scada
    [wifi::error]致命错误:未检测到命令确认[cmd 操作码= 0x9408]

    [WIFI: INFO] COS : 12 -> 19
    [wifi::debug]有事件 29
    [WIFI: WARN]致命错误计数: 1/10
    [wifi::debug]事件致命错误
    [WIFI: INFO] COS : 19 -> 10.
    [wifi::debug] notify down
    [WIFi::info] COS:10 -> 4.
    [wifi::debug]停止
    [wifi::debug]已停止
    [wifi::info] COS:4 -> 0
    [wifi::debug] init
    [wifi::info] COS:0 -> 1
    [wifi::debug]开始
    [WIFi::info] COS:1 -> 3
    [MQTT::WARN] DNS 失败:10.10.0.1:1883
    [wifi::debug]等待 4 次启动
    [wifi::debug]等待 4 次启动
    [WIFI: INFO] COS : 3 -> 13
    [WIFI::info] COS:13 -> 0
    [wifi::debug] init
    [wifi::info] COS:0 -> 1
    [wifi::debug]开始
    [WIFi::info] COS:1 -> 3
    [wifi::debug]等待 4 次启动
    [WIFI::调试]【事件】STA 已连接到 AP - BSSID:76:4D:28:F9:A5:43、SSID:IOT-TEST
    [WIFI::info][NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.10.0.180、Gateway=0.0.0.0
    [wifi::debug]有事件 2
    [wifi::debug]有事件 3
    [wifi::debug]等待 4 次启动
    [WIFI: INFO] COS : 3 -> 13
    [WIFI::info] COS:13 -> 0
    [wifi::debug] init
    [wifi::info] COS:0 -> 1
    [wifi::debug]开始
    [WIFi::info] COS:1 -> 3
    [wifi::info][SlWifiConnEventHandler]已断电
    [wifi::debug]收到事件 0
    [wifi::info][SlWifiConnEventHandler] powered_up
    [wifi::info] MAC 地址:68:E7:4a:3b:9f:67
    [wifi::debug]有事件 1
    [WIFi::info] COS:3 -> 2
    [wifi::debug]检查配置文件
    [WIFi::info] COS:2 -> 7
    [wifi::debug]启动网络
    [WIFi::info] COS:7 -> 5
    [WIFI:调试]->等待 IP
    [WIFi::info] COS:5 -> 6
    [WIFI::debug]->启动 NET
    [WIFi::info] COS:6 -> 8
    [wifi::debug]启动 HTTP
    [WIFI:: WARN] HTTP 服务器失败
    [WIFi::info] COS:8 -> 9
    [wifi::debug] notify up
    [wifi::info]在 1 个致命错误后恢复连接
    [WIFI: INFO] COS : 9 -> 12
    [HTTPC::info]事务:地址= 16779786、端口= 80、URI =/api/v1/scada
    [HTTPC::info]事务:地址= 16779786、端口= 80、URI =/api/v1/scada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,似乎论坛在某些技术问题上不是很活跃,除了显而易见的是让东西工作。

    如果我是 TI、我会尽快为解决可靠性问题提供支持。

    这是关于...

    因此、我只想添加一些注释以帮助其他人。

    我们添加了一个 MQTT 主题来处理 Wifi 统计信息。

    这是使用 Mikrotik AP 进行测试、静态位置、良好的接收<–50dBm

    当前测试单元运行约 14 小时、未出现问题。

    我们添加了正常运行时间、 NWP 致命错误、MWP 恢复和 NWP 断开的统计数据。

    最大正常运行时间约为 14 小时以上、没有任何问题。

    接近 24 小时,现在我们有 1 致命错误和一次恢复,没有断开连接。

    所有这些都解决了问题、我们将继续测试。

    产品现在首次可用。

    我会将更新添加到存储库中。

    回顾过去、我们花了大量时间与 WiFi 通信问题相关。

    我们在 slwificon.c 中修复了相同类型的设计错误、我也会将其上传到存储库。

    关于我们拥有的 CC13xx 系列的所有主要技术问题、更重要的是、我们必须自行解决。

    该论坛没有带来太大的价值、也没有 TI 直接提供技术支持。

    我们真的被留给自己。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    这里是否有什么不同(例如添加更多修复),使最新版本比以前更稳定,并自动恢复?

    同样、不确定此处的支持在哪里失败、但通常当我们收到 E2E 帖子时、支持团队会指派合适的专家来解决问题、在某些情况下(尤其是在客户背后有 TI 销售代表的情况下)、它会在内部上报、并建立直接渠道来提供直接支持。 我明白了很多。

    查看积压情况、我看到您的大多数帖子都位于 1G 和 MSP 上、这些帖子不在我的团队支持范围内、因此无法发表太多评论。

    要返回到 Wi-Fi、我将查看建议的修复方案。 我们即将刷新 SDK、因此我将确保集成了修复程序。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shlomi

    这些是我对固件所做的唯一更改。

    我可以添加我的 wifi stateemachine 到存储库,如果你也喜欢?

    我们拥有一个网络驱动程序框架结构、可在任何环境下一致地管理网络。  

    因此、我们能够在任何平台、TI、ST 等上拥有一致的软件

    目前我的测试做得非常好。

    我必须说,看看它确实有意义的变化。

    SDK 示例可以正常工作、但一旦 OS/MCU 变得更加繁忙(即线程增多)、您就会开始看到错误。

    个人而言、我不喜欢在 Qs 中使用挥发物、就像对 SPI 驱动程序所做的更改一样、您要么使用事件、要么使用 RTOS/邮箱

    挥发物总是会在某个地方引起一个无法解释的错误。

     当我启用 WiFi 统计数据时,我仍然得到通信故障的完全丢失而没有恢复。

    但是、我们现在只在短时间内启用它、并暂停所有服务、包括 HTTP 和 MQTTP。

    请告诉我、我还必须添加网络驱动程序层。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    您所述的核心文件 (driver.c、spawn.c 和 slwificonn.c/h) 应该足够了、因为这是 TI 的核心驱动程序文件。

    你可以添加虽然  wifi statemachine 到存储库的完整性或其他人使用.

    我将审查建议的修改/修复、但我将在 2 周内离开、以便在我回来时进行。

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shlomi


    我已将网络层添加到存储库中以了解更多详细信息。

    我的测试设备已运行了一周、没有卡住或挂机。
    明天我将去现场看看其他 20 多台设备是如何做的,那里的 WiFi 连接更具挑战性。

    但到目前为止确实取得了很好的结果。

    谢谢

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的问题库有更多更新。
    不要使用共享寄存器来实现重新引导持久性。

    也有很多前言的挣扎。
    它在执行新的固件程序之后工作。
    通过 Web 删除 AP 配置文件也可以正常工作。
    但通过代码实现这是一场巨大的斗争
    一旦删除 AP 配置文件、基本上会在启用 MWP 通信配置后立即将设备砖化。
    我们在 slwificonn.c 中实施了一个变通办法
    固件现在已达到 24 小时内只有 1-2 个致命错误的程度。  

    供参考:  

    https://github.com/RadicalES/tisdk-cc32xx-issues/blob/main/ocp-shared-registers.md

    https://github.com/RadicalES/tisdk-cc32xx-issues/blob/main/provisioning-issues.md