部件号: cc3300
您好:
作为质量关卡、我们在 ARM64 上、在您当前的 ti-linux-6.18.x 内核上运行了`mmake allmodconfig`和`mmake all`、提交 c21449208550(“TI:黑客:驱动程序:蓝牙:btti_uart:删除 serdev_set_rts 麻烦函数“)、并使用 GCC `aarch64-non-linux-linux-gcc-gnu-gcc-rebuild`(Arm 12.3.1.23) 和 Rel2012.26(Arm 编译失败)。
您能仔细研究一下并解决这个问题吗?
```μ s
CC [M]驱动程序/GPU/DRM/nouveau/nvkm/subdev/pci/agp.o CC [M] fs/cachefiles/main.o CC [M]驱动程序/io/accel/adxl313_i2c.o CC [M] fs/gfs2/file.o fs/ocfs2/occ.o cc [m]驱动程序/acquirc/cc_devic_ 的名称为'alc_devic':'alc_devic' set_bit (HCI_quirk_non_persistent_Setup、&hdev->quirks); | ^~ CC [M] drivers/bluetooth/btti_sdio.o CC [M] drivers/ata/pata_atiixp.o CC [M] FS/cachesfiles/namei.o CC [M] FS/fs/f2fs/segment.o make[4] :***[scripts/Makefile file.build:287: drivers/bluetooth/bti_main.o.o.o]错误*** 等待作业 cc[M] sound/mellfs/codecs/rt712-sdca-dmic.o soc CC [M] drivers/ata/pata_atp867x.o CC [M] fs/f2fs/recoverype.o CC [M] fs/fs/f2fs/shrpmsg/blata_atpoc_c867x.o CC [net/fs/mlofs/c/cc.cc.cc.cc/disc.cc.cc/dis/fs.oreofs/c.cc.cc.cc.cc.cc.cc/ c/ c/ s2/fs.oreb [net/fscro.cc.cc.cc/ tc c/ c/ c/ c/ c/ c/ c/ c/ c/ c/ c/ c/ c/ c/ chido c.cc.cc/ s2/fc.cc.cc/ 没有以前针对“btti_format_buffer"[-Werror=missing-chargets]“[-Werror=missing-chargets] 的原型 33 | int btti_format_buffer (char __user *userbuf、size_t count、 | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~μ s CC [M] drivers/hwmon/PMBus/mp5990.o CC [M] drivers/IIO/adc/ad4170-4.o CC [M] FS/Ceph/inode.o CC [M] drivers/gpu/drm/amd/amdpu/amdpu/vcn_v4_0_3.o CC
```μ s
和
```μ s
CC [M]驱动程序/media/DVB-frontes/si2168.o CC [M]驱动程序/media/DVB-frontes/si21xx.o CC [M]驱动程序/hv/hv_utils_transport.o 驱动程序/net/wireless/ti/cc33xx/debugfs.c:225:40:错误:“WLCORE_CFG_FEATURE_RADAR_INSE"未“未声明此功能? 225 | WLCORE_CFG_FEATURE_RADAR_DEBUG、 | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ s | CC33XX_CFG_FEATURE_RADAR_DEBUG 驱动程序/net/wireless/ti/cc33xx/debugfs.c:225:40:注意:对于它出现在 /include/net/cfg80211.h:16 所含文件中的每个函数、每个未声明的标识符只报告一次、 /include/net/mac80211.h:22、 来自 drivers/net/wireless/ti/cc33xx/cc33xx_i.h:9、 来自 drivers/net/wireless/ti/cc33xx/cc33xx.h:9、 在 drivers/net/wireless/ti/cc33xx/debugfs.h:13 中、 从 drivers/net/wireless/ti/cc33xx/debugfs.c:10: drivers/net/wireless/ti/cc33xx/debugfs.c:在函数'cc33xx_debugfs_add_files_helper'中 :drivers/net/wireless/ti/cc33xx/debugfs.h: 43:37:错误:'wl'未声明(在本函数中使用) wl、&name#_ops); \ | ^~ /include/linux/debugfs.h:131:38:注意:在宏'dbugfs_create_file'的定义中 131 | (名称,模式,父级,数据,NULL、 FOPS) | ^~~~ drivers/net/wireless/ti/cc33xx/debugfs.c:253:9:注意:扩展宏“DEBUGFS_ADD" 253“ 253 | DebugFS_ADD (RADAR_DEBUG_MODE、moddir); | ^~~~~~~~~~~μ s CC [M]驱动程序/media/DVB-frontes/SP2.o CC drivers/clocksource/timer-IMX-TPM.o CC [M] drivers/mailbox/platform_MHU.o CC drivers/clocksource/timer-imx-sysctr.o CC [M] drivers/staging/rtl8723bs/hal/ODM_dig.o CC1:所有警告被视为错误 make [7]:***[scripts/Makefile.build:287:drivers/net/wireless/ti/cc33xx/debugfs.o] Error 1
```μ s