This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:开箱即用示例程序 settings.html ping 测试问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1637976/cc3235sf-out-of-box-example-program-settings-html-ping-test-issue

器件型号: CC3235SF

您好、

settings.html ping 测试有问题。 当您单击“Ping"按钮“按钮时、它将转至 index.html。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marketl:

    通过 OOB 示例、我认为从未实现了 ping。 我看不到代码中有任何使用它的地方。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    只需添加、添加配置文件也会将其转到 index.html。 但是、我确认已添加配置文件。

    -kel