This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3300MOD:Wi-Fi 联盟认证相关问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3300, CC3300MOD, CC3301, CC3350MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1640720/cc3300mod-queries-for-wi-fi-alliance-certification

器件型号: CC3300MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3300CC3301、CC3350MOD

大家好!

我们正在使用 CC3300 MOD 并将 STM32 作为主机。

关于认证流程了解“产品的 Wi-Fi 认证可以通过获得 导数 、  QuickTrack 或  FlexTrack  路径“

‑从 TI 了解到、 https://www.wi-fi.org/product-finder CC330x 上具有提到 Linux 的操作系统、这是一款经过认证的 Wi-Fi 解决方案、目前已通过认证。 CC330x 具有 RTOS 的认证将于今年下半年完成。

我们收到了 CC335X 设计的建议。

我们的疑问:

1) 因此、使用具有“cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1" SDK“ SDK 的 CC3300MOD 时、我们无法实现  衍生产品或 QuickTrack。 对吧?  

2) 去  FlexTrack  这是另一种选择。 但我想这将需要更多的时间和认证费用也很高。 我们决定去看看  FlexTrack、  那么一些测试是否可能无法正常工作并需要在 SDK 中进行更新?

3) 我们已经开始在 STM32 上移植 CC330x SDK “cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1"。“。 我们了解了这个基于 FreeRTOS 版本 10.4.3 的 SDK。

   a) 那么“CC335X SDK“和“cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1"之间“之间的架构差异是什么。  

   b) “CC335X SDK“中的自由 RTOS 版本是什么

   c) 我们预见到 “CC335X SDK“对 “cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1"存在“存在的任何挑战

4) CC3300 MOD 和 CC335X MOD 是否引脚和工作条件(电压,频率等)兼容、无需更改硬件。 PLZ 确认。

5) 我们检查“对于我们的其他监管认证,你可以 在这里要求更多的信息。“ 我们找到了 CC3301 MOD 的证书。 CC3300 MOD 没有可用的报告。 我们知道 CC3301 MOD 的报告适用于 CC3300 MOD。 请确认。

6) 如果我们使用  认证解决方案  从 TI 假设 是 CC3350MOD 并将 SDK 移植到 STM32、并将“WiFi_ADAPTICATION_LAYER"修改“修改为与 STM32 兼容。 经过测试的应用。 在这种情况下、我们是否有资格“ Wi-Fi Alliance Path 的衍生产品 “并将获得 Wi-Fi 联盟证书、而无需测试工具测试。  

如果答案是肯定的,那么在上述情况下,我们需要去做  QuickTrack 和 FlexTrack。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    如原始主题中所述、我们将通过电子邮件与您联系、讨论此问题并提供相关信息/解决方案。

    此致、

    Josh Prushing