This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:查询"WLAN_START"API 和 OSI_freertos.c

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3350MOD, CC3301, CC3300, CC3300MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1633965/cc3301mod-queries-for-wlan_start-api-and-osi_freertos-c

器件型号: CC3301MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3301CC3300CC3300MOD、CC3350MOD

您好、  

我们正在开发 TI SDK “cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1",“,并、并在 STM32F412ZG 上移植相同的软件。

现在、我们在工程中集成了 SDK、我们的工程具有 FreeRTOS 10.3.1。

我们开始了测试。 我们有几个问题。

 

查询“osi_freertos.c"</s>“

1) 我们发现文件处理 Wi-Fi 固件二进制文件、RAM 引导加载程序 。 我们开始了解“ Wi-Fi‑Wi-Fi 固件二进制文件是在 CC33xx Wi-Fi‑Wi-Fi 芯片内运行的内部操作系统 “。 请确认我们的理解。

2) 主机确切地将 Wi-Fi 固件二进制文件、RAM 引导加载程序传输到 CC3301 的时间。 我们认为它是在“"之后“之后处理的 WLAN_START “函数调用。 SDK 源代码的哪一部分处理此功能。

3) 移植时、我们已在“osi_freertos.c"中“中注释例程。 没有评论的例程将会发生什么。 CC3301 是否可以工作? 我们在 bus_sendInitCommand MISO 变为低电平后发现。

4) 移植到 STM32F412ZG 时需要考虑的任何特殊点,请与我们分享。

 

查询“WLAN_START"</s>“  

  1. 根据从您这边接收到的 init 波形、我们了解了随附的“WLAN_START"命令“命令初始序列的以下行为。
  • 复位后、IRQ 变为高电平
  • 1 — 第一个命令 FF FE 80 00 10 F2 73 作为“Bus_sendInitCommand"的“的一部分、MISO‘低电平。
  • 2 - 0x62、0x00、0xBF、0xFC
  • 3 - 0x00、0x00、0x00、0x00
  • 在第三条命令 IRQ 变为低电平后。
  • 4 — 主机从 CC3301 读取的数据为 0x03、0xFF、0xFF、0xFF
  • 5 — 主机从 CC3301 读取的数据为 0x55
  • 上述 2、3、4、5 不是“WLAN_START"函“函数的直接组成部分。

 

我们的疑问:

  • 我们理解序列 2 是 IRQ_Acknowledgement。 但 IRQ 触发很早。 您能确切说明触发了哪个事件序列 2 吗? 请指定确切的代码参考。
  • 同样、请告知序列 3、4、5 的确切代码基准

 

  1. “WLAN_START"命令“命令还包含“ctrlCmdFw_WLSendCommand"。“。 Host_SYNC_PATTERN = 0x5C5C5C 时的一致性。 我们在上述序列中未找到 HOST_SYNC_PATTERN。 它是在随附的您共享的波形中经过一段时间后观察到的。

我们的疑问

  • 此 host_sync_pattern 观测是否是 ctrlCmdFw_WLSendCommand 的一部分
  • 如果是、则说明为什么会延迟。

 

谢谢。。WLAN_START 初始 sequence.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    1) 我们发现了文件处理方式 Wi-Fi 固件二进制文件、RAM 引导加载程序 。 我们开始了解“ Wi-Fi‑Wi-Fi 固件二进制文件是在 CC33xx Wi-Fi‑Wi-Fi 芯片内运行的内部操作系统 “。 请确认我们的理解。

    FreeRTOS 是在 CC33xx 中运行的内部操作系统、但使用 OSI_freetros.c 等文件来初始化与 FreeRTOS 相关的各种设置。

    2) 恰好是主机将 Wi-Fi 固件二进制文件、RAM 引导加载程序传输到 CC3301 的时间。 我们认为它是在“"之后“之后处理的 WLAN_START “函数调用。 SDK 源代码的哪个部分处理此功能。

    处理此问题的主文件是 init_device.c、该文件是在 WLAN_START 期间调用的。

    3) 移植时、我们在“osi_freertos.c"中“中注释了例程。 没有评论的例程将会发生什么。 CC3301 是否可以工作? 我们在 bus_sendInitCommand MISO 变为低电平后找到。

    您评论了哪些例程? 为什么这些例程被注释掉?

    4) 移植到 STM32F412ZG 时需要考虑的任何特殊点,请与我们分享。

    我在这里什么都没想到。

    在进行 WLAN_START 查询时、能否发送  所附逻辑分析仪图像的 Saleae 文件? 这将使我更好地刮擦你看到的东西。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh Prushing 

    感谢您的答复。

    我们进一步分析了“ OSI_FREERTOS.c“。 我们有如下几个问题。 还添加了“ WLAN_START“ 获取增益后提供相关查询、并添加了从 TI 端收到的跟踪。

    我们理解了以下内容:“OSI_freertos.c"支持“支持“ramblr"→“→RAM 引导加载程序映像、“FW"→“→主固件映像、“cc33xx-conf"→“→设备配置 Blob、“our_sec"→“→BLE 本地安全数据等 作为“WLAN_START"功能“功能的一部分、“FW"和“和“ramblr"传输“传输到 CC3301 器件、如下所述。

    主固件映像、 RAM 引导加载程序映像 作为 Wlan_Start 功能的一部分的传递、如下所示。

    Wlan_Start — 它称为 InitHostDriver

             InitHostDriver — 它在下面调用

                                 WLAN_IRQInitBeforeHwInit (void *) FwEvent_IRQ_HANDLER);

                    Bus_sendInitCommand(保留,0);

                                 INIT_DEVICE — 它在下面调用

                                                     RET = ctrlCmd Fw_Container 下载(“ramblr")“);

                                                     RET = ctrlCmd Fw_Container 下载(“FW")“);

                                                                         WLSendFWDownloadCommand

                                                                                             CMD_Send

    我们还理解了各种例程的地址

    #define FW_OFFSET_IN_FLASH (0x800000)

    #define RAM_OFFSET_IN_FLASH (0x900000)

    #define CC33XX_CONF_OFFSET_IN_FLASH (0xa00000)

    define BLE_OUR_SEC_OFFSET_IN_FLASH (0xb00000)

    #define BLE_PEER_SEC_OFFSET_IN_FLASH (0xb01000)

    #define BLE_CCCD_OFFSET_IN_FLASH (0xb02000)

     

    还在 SDK 中找到了各种二进制代码 cc33xx-conf.bin、cc33xx_fw.bin

     查询“osi_freertos.c"</s>“

     1) 其中的“ramblr"→“→RAM 引导加载程序映像、“FW"→“→主固件映像等存储在 AM243x 评估板上、由示例程序“CC3xx_thick_mac_network_terminal"使用“使用。 是在内部闪存还是外部闪存上?

    2) 编程“ramblr",“,"FW"、"FW"等“等的“的程序是什么 是否使用 cc33xx-conf.bin、cc33xx_fw.bin 进行编程?

    3) 在“ramblr",“,"FW"、"FW",“,"cc33xx-conf"“"cc33xx-conf",、,"our_sec"“"our_sec",“,"peer_sec"、"peer_sec"中“中,“,</s>、 ““、“CCCD",“,所有、所有这些都是 SDK 运行或未使用其中任何一个所必需的。 请提供详细信息。

     

     查询“WLAN_START"</s>“  

    • 根据从您这边接收到的 init 波形、我们了解了随附的“WLAN_START"命令“命令初始序列的以下行为。
    • 复位后、IRQ 变为高电平
    • 1 — 第一个命令 FF FE 80 00 10 F2 73 作为“Bus_sendInitCommand"的“的一部分、MISO‘低电平。
    • 2 - 0x62、0x00、0xBF、0xFC
    • 3 - 0x00、0x00、0x00、0x00
    • 在第三条命令 IRQ 变为低电平后。
    • 4 — 主机从 CC3301 读取的数据为 0x03、0xFF、0xFF、0xFF
    • 5 — 主机从 CC3301 读取的数据为 0x55
    • 上述 2、3、4、5 不是“WLAN_START"函“函数的直接组成部分。

     我们的疑问:

    • 我们理解序列 2 是 IRQ_Acknowledgement。 但 IRQ 触发很早。 您能确切说明触发了哪个事件序列 2 吗? 请指定确切的代码参考。 在本例中、在集成 SDK 之后、我们观察了初始化序列 FF FE 80 00 10 F2 73、 但未观察到 IRQ_Acknowledgement。
    • 同样、请告知序列 3、4、5 的确切代码基准

    从 TI 收到的跟踪:

    填充 MAC_5F00_R9_5F00_init_5F00_roleUp_5F00_scan_5F00_CONNECT.Sal

    命令初始序列 :

    e2e.ti.com/.../0044.Wlan_5F00_start-initial-sequence.docx

    谢谢。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh Prushing 

    感谢您的答复。

    我们进一步分析了“ OSI_FREERTOS.c“。 我们有如下几个问题。 还添加了“ WLAN_START“ 获取增益后提供相关查询、并添加了从 TI 端收到的跟踪。

    我们理解了以下内容:“OSI_freertos.c"支持“支持“ramblr"→“→RAM 引导加载程序映像、“FW"→“→主固件映像、“cc33xx-conf"→“→设备配置 Blob、“our_sec"→“→BLE 本地安全数据等 作为“WLAN_START"功能“功能的一部分、“FW"和“和“ramblr"传输“传输到 CC3301 器件、如下所述。

    主固件映像、 RAM 引导加载程序映像 作为 Wlan_Start 功能的一部分的传递、如下所示。

    Wlan_Start — 它称为 InitHostDriver

             InitHostDriver — 它在下面调用

                                 WLAN_IRQInitBeforeHwInit (void *) FwEvent_IRQ_HANDLER);

                    Bus_sendInitCommand(保留,0);

                                 INIT_DEVICE — 它在下面调用

                                                     RET = ctrlCmd Fw_Container 下载(“ramblr")“);

                                                     RET = ctrlCmd Fw_Container 下载(“FW")“);

                                                                         WLSendFWDownloadCommand

                                                                                             CMD_Send

    我们还理解了各种例程的地址

    #define FW_OFFSET_IN_FLASH (0x800000)

    #define RAM_OFFSET_IN_FLASH (0x900000)

    #define CC33XX_CONF_OFFSET_IN_FLASH (0xa00000)

    define BLE_OUR_SEC_OFFSET_IN_FLASH (0xb00000)

    #define BLE_PEER_SEC_OFFSET_IN_FLASH (0xb01000)

    #define BLE_CCCD_OFFSET_IN_FLASH (0xb02000)

     

    还在 SDK 中找到了各种二进制代码 cc33xx-conf.bin、cc33xx_fw.bin

     查询“osi_freertos.c"</s>“

     1) 其中的“ramblr"→“→RAM 引导加载程序映像、“FW"→“→主固件映像等存储在 AM243x 评估板上、由示例程序“CC3xx_thick_mac_network_terminal"使用“使用。 是在内部闪存还是外部闪存上?

    2) 编程“ramblr",“,"FW"、"FW"等“等的“的程序是什么 是否使用 cc33xx-conf.bin、cc33xx_fw.bin 进行编程?

    3) 在“ramblr",“,"FW"、"FW",“,"cc33xx-conf"“"cc33xx-conf",、,"our_sec"“"our_sec",“,"peer_sec"、"peer_sec"中“中,“,</s>、 ““、“CCCD",“,所有、所有这些都是 SDK 运行或未使用其中任何一个所必需的。 请提供详细信息。

     

     查询“WLAN_START"</s>“  

    • 根据从您这边接收到的 init 波形、我们了解了随附的“WLAN_START"命令“命令初始序列的以下行为。
    • 复位后、IRQ 变为高电平
    • 1 — 第一个命令 FF FE 80 00 10 F2 73 作为“Bus_sendInitCommand"的“的一部分、MISO‘低电平。
    • 2 - 0x62、0x00、0xBF、0xFC
    • 3 - 0x00、0x00、0x00、0x00
    • 在第三条命令 IRQ 变为低电平后。
    • 4 — 主机从 CC3301 读取的数据为 0x03、0xFF、0xFF、0xFF
    • 5 — 主机从 CC3301 读取的数据为 0x55
    • 上述 2、3、4、5 不是“WLAN_START"函“函数的直接组成部分。

     我们的疑问:

    • 我们理解序列 2 是 IRQ_Acknowledgement。 但 IRQ 触发很早。 您能确切说明触发了哪个事件序列 2 吗? 请指定确切的代码参考。 在本例中、在集成 SDK 之后、我们观察了初始化序列 FF FE 80 00 10 F2 73、 但未观察到 IRQ_Acknowledgement。
    • 同样、请告知序列 3、4、5 的确切代码基准

    从 TI 收到的跟踪:

    填充 MAC_5F00_R9_5F00_init_5F00_roleUp_5F00_scan_5F00_CONNECT.Sal

    命令初始序列 :

    e2e.ti.com/.../0044.Wlan_5F00_start-initial-sequence.docx

    谢谢。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TI 端接收的跟踪链接如下所示

    e2e.ti.com/.../ThickMAC_5F00_R9_5F00_init_5F00_roleUp_5F00_scan_5F00_connect.sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

     1) 其中的“ramblr"→“→RAM 引导加载程序映像、“FW"→“→主固件映像等存储在 AM243x 评估板上、由示例程序“CC3xx_thick_mac_network_terminal"使用“使用。 无论是在内部闪存还是外部闪存上?

    在 AM243x 上、示例程序存储在外部闪存中。

    2) 编程“ramblr",“,"FW"、"FW"等“等的“的过程是什么 是否使用 cc33xx-conf.bin (cc33xx_fw.bin) 进行编程?

    Cc33xx_fw.bin 配置 CC33xx FW、cc33xx_2nd_loader.bin 配置 rambtl。 顺序(如果遵循我们的指南,我们的驱动程序将进行处理)是对 ospi 调试 ti image 进行编程->示例 appimage -> cc33xx_fw.bin -> cc33xx_2nd_loader.bin -> static_calibration.bin。 如需更多信息、请参阅  cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1 SDK 中的文档。

    3) 出自“ramblr",“,"FW"、"FW",“,"cc33xx-conf"“"cc33xx-conf",、,"our_sec"“"our_sec",“,"peer_sec"、"peer_sec",“,</s>“ 、““、“CCCD",“,所有、所有这些都是 SDK 运行或其中任何一个未使用所必需的。

    “our_sec",“,"peer_sec"、"peer_sec"和“和"CCCD"“"CCCD"与“与 BLE“ BLE 相关。 如果您的应用不使用 BLE 功能、则不需要这些功能。

    需要“rambl",“,"fw"、"fw"和“和"cc33xx-conf"“"cc33xx-conf"。“。</s>“  

    我们理解序列 2 是 IRQ_Acknowledgement。 但 IRQ 触发很早。 您能确切说明触发了哪个事件序列 2 吗? 请指定确切的代码参考。 在本例中、在集成 SDK 之后、我们观察了初始化序列 FF FE 80 00 10 F2 73、 但未观察到 IRQ_Acknowledgement。

    我相信 Shlomi 已经在另一个线程中回答了这个问题:

    • 0x62 0x00
      • “0x6200 表示大小为 256 字节的读取操作。 它是从 bus_sendReadCommand() 触发的、但有一些 SW 层从该命令的源端一直延伸到 Fw Event_Sm-ReadIntrInfo() 中。“
    • 0xBF 0xFC
      • “IRQ 将通过接收 0xBFFC 进行确认、进而使 IRQ 无效。 然后、将字节推入 MISO 线路至主机。“
    同样、请告知序列 3、4、5
    的确切代码参考

    我相信 Shlomi 已经在 另一个线程中回答了这个问题:

    • 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
      • MISO 处于低电平状态、也就是说它处于空闲状态(无数据):“MISO 在低电平状态时似乎处于空闲状态... 发送的初始命令实际上是在芯片侧配置 SPI 接口、因此 MISO 中的翻转实际上表明它已配置“
    • 0x03 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
      • 。  0x03、0xFF、0xFF、0xFF  您看到的只是 FIFO 中的任何内容、但没有意义。 由于芯片从主机获得 SPI 时钟、因此它会继续发送数据。
    • 0x55
      • 第一个有意义的数据是在所有 0xFF 之后、您在这里看到 0x55 系列

    因此、序列 2-5 由 bus_sendReadCommand() 和 与此命令相关的其他 SW 层触发。 如果我误解了您的 WLAN_START 查询、请告诉我。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh Prushing 

    现在、我们能够对 CC3301 执行初始序列测试。 我们看到了  FF FE 80 00 10 F2 73、后跟 IRQ ACK、“0x03 0xFF 0xFF“和 0x55 系列数据。

    现在、我们将  在内部闪存或外部闪存中实现“rambl",“,"FW"、"FW"和“和"cc33xx-conf"“"cc33xx-conf"编“编程“程。  

    我们有几个问题:

    • 我们需要有关“ramblr"→“→RAM 引导加载程序映像、“FW"→“→主固件映像的信息。 从主机“bus_sendInitCommand"之后“之后、主机进一步传输“ctrlCmd Fw_Container(“ramblr")“)“和“ctrlCmd Fw_Container Download(“FW")“)“。 CC3301 如何使用“RAM 引导加载程序映像“和“主固件映像“、以及“主固件映像“的执行方式。

     

    • “cc33xx-conf"对“对 CC3301 的用途是什么?

     

    • 每个文件都有不同的起始地址

    #define FW_OFFSET_IN_FLASH (0x800000)

    #define RAM_OFFSET_IN_FLASH (0x900000)

    #define CC33XX_CONF_OFFSET_IN_FLASH (0xa00000)

    define BLE_OUR_SEC_OFFSET_IN_FLASH (0xb00000)

    #define BLE_PEER_SEC_OFFSET_IN_FLASH (0xb01000)

    #define BLE_CCCD_OFFSET_IN_FLASH (0xb02000)

    能否说明“rambl",“,"fw"、"fw"和“和"cc33xx-conf"“"cc33xx-conf"所“所需“需的最大大小是多少?

    • Form Host 是否需要 在 SDK 中处理的每次启动时发送 rambl“、“FW"和“和“cc33xx-conf"?“? 或者 CC3301 将这些文件存储在其内部闪存中?
    •  从工厂收到的用于 rambl“、“FW"和“和“cc33xx-conf"的“的 Fresh CC3301 的状态是什么。 是空白的还是已使用最新版本预编程?
    •  在我们的应用中、使用 TI 提供的基于的 Python 脚本对 rambl“、“fw"和“和“cc33xx-conf"进行“进行编程  STM32F412ZG
      • 了解 TI 评估板的编程知识
        • 首先将 TI 评估板置于 UART 引导模式
        • 使用.bin 文件运行 python 脚本
        • Python 脚本将通过串行方式发送.bin 文件数据
        • TI 评估板代码将接收此数据并存储到外部闪存中
        • 请确认我们的理解。 任何缺失的点都表明了这一点。
      • 是否可以在  STM32F412ZG 上使用相同的 python 脚本? 如果可能、请建议我们如何将相同内容整合到应用中。

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    CC3301 如何使用“RAM 引导加载程序映像“和“主固件映像“、以及如何执行“主固件映像“。

    刷写主机 MCU 后、RAM 引导加载程序映像和主固件映像会在每次复位时在 CC3301 上执行。 RAM 引导加载程序映像初始化 CC33xx、而主固件映像用于 CC33xx 功能。 这些命令在 WLAN_START 期间调用、允许用户使用 CC33xx 的 Wi-Fi 和 BLE 功能。

    ] CC3301 的“cc33xx-conf"用途“用途是什么?

    该文件包含参数列表并分配默认值。 这是无线模块正常运行所必需的。  

    您能告诉“rambl",“,"FW"、"FW"和“和"cc33xx-conf"“"cc33xx-conf"的“的最大“最大大小是多少吗?

    这些内容的最大大小尚未确定(因为新的 SDK 版本中添加了功能)、这些地址只是我们为 AM243 闪存存储这些文件的位置。 如果 ST 主机具有相同的闪存大小、您可以重复使用这些地址、而不会出现任何问题、但如果 ST 主机的闪存大小较小 、您可能需要重新访问这些地址存储在应用中的位置。  

    表单主机是否需要 在每次启动时按照 SDK 中的处理方式发送 rambl“、“FW"和“和“cc33xx-conf"?“? 或者 CC3301 将这些文件存储在其内部闪存中?

    在运行 WLAN_START 时从主机到 CC3301、每次复位都会调用该位。 CC3301 基于 SRAM、因此在复位时擦除这些内容。

    主机 MCU 应将其存储在闪存上、因此每次要运行程序时、不必写入主机 MCU、但如果复位了 CC33xx、则需要通过运行 WLAN_START 重新初始化。

     从工厂收到的 fresh CC3301 的状态是什么 、分别是 rambl“、“FW"和“和“cc33xx-conf"。“。 是空白还是使用最新版本预编程?

    该字段将为空白、因为这是基于 SRAM 的器件 — 因此,每次重新启动/上电时、CC33xx 都会清除 RAM。

    ] 使用 TI 在我们的应用程序中提供的基于的 python 脚本对 rambl“、“FW"和“和“cc33xx-conf"进行“进行编程  STM32F412ZG
    • 了解 TI 评估板的编程知识
      • 首先将 TI 评估板置于 UART 引导模式
      • 使用.bin 文件运行 python 脚本
      • Python 脚本将通过串行方式发送.bin 文件数据
      • TI 评估板代码将接收此数据并存储到外部闪存中
      • 请确认我们的理解。 任何缺失的点都表明了这一点。
    • 是否可以在  STM32F412ZG 上使用相同的 python 脚本? 如果可能、请建议我们如何将相同内容整合到应用中。
    [/报价]

    ST 主机在刷写 appimage 和.bin 文件的方式上将有一些差异。 应该有一些软件/调试器、您可以使用它们将这些文件(以及主机 MCU 所需的任何其他文件)刷写到您的器件中、并能够与 CC33xx 配合使用。

    由于这是 AM243 特有的、因此无法使用相同的 python 脚本、但刷写.bin/appimage 文件的基本过程应该相对相似、我想 ST 提供了一个工具来执行此操作(在线快速搜索指示   STM32CubeProgrammer 可能是一个不错的起点)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的详细输入。

    几个查询。

    1) 需要一个确认。 您的所有输入均适用于 CC3300 MOD 以及 CC3300。 请确认。

    CC3300 MOD 是 CC3300 IC + 天线+ 40MHz 晶体、如方框图中所述。 无外部闪存。

    2) 出于好奇心、再需要一个信息、如果  CC3300 MOD 在启动期间为空、则它如何从主机响应“bus_sendInitCommand",“,并、并在发现接收到的配置正确后将 MISO 线拉至低电平。

    3) 在内部讨论时、我们遇到了一些关于从 Wi-Fi 合规性证书的外部闪存角度存储 CC3300 MOD 程序的问题。

    a) TI SDK 是否在将这些二进制文件发送到 CC3300 之前正在检查这些二进制文件的完整性。  在对 CC3300 进行编程之前、Wi-Fi 合规性角度是否要求检查二进制文件的完整性?

    b) 是否有办法检查引导加载程序、固件和配置的版本?  从 Wi-Fi 合规性 的角度来看、是否要求检查固件版本或在认证相关文档中提及相同版本。

    c) 我们需要考虑 Wi-Fi 合规性观点的任何其他要点、请与我们分享。

    4) 我们了解 CC3300 MOD 认证针对“CE、FCC、ISED、MIC、Wi-Fi 认证芯片“的要求。 您能与我们分享这些证书详细信息吗? 我们想与 Wi_Fi 认证机构分享。

    谢谢。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    1) 需要一个确认。 您的所有输入均适用于 CC3300 MOD 以及 CC3300。 请确认。

    是、在软件方面、这些器件是相同的。

    2) 为了满足好奇心、再需要一个信息 、如果 CC3300 MOD 在启动期间为空、则它如何从主机响应“bus_sendInitCommand",“,并、并在发现接收到的配置正确后将 MISO 线拉至低电平。

    这是因为 CC33xx 的 ROM 中存储了在初始化完成期间通过 WLAN_START 调用的信息。

    [引述 userid=“496917" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1633965/cc3301mod-queries-for-wlan_start-api-and-osi_freertos-c/6308937

    3) 在内部讨论时、我们遇到了一些关于从 Wi-Fi 合规性证书的外部闪存角度存储 CC3300 MOD 程序的问题。

    a) TI SDK 是否在将这些二进制文件发送到 CC3300 之前正在检查这些二进制文件的完整性。  在对 CC3300 进行编程之前、Wi-Fi 合规性角度是否要求检查二进制文件的完整性?

    b) 是否有办法检查引导加载程序、固件和配置的版本?  从 Wi-Fi 合规性 的角度来看、是否要求检查固件版本或在认证相关文档中提及相同版本。

    c) 我们需要考虑 Wi-Fi 合规性观点的任何其他要点、请与我们分享。

    4) 我们了解 CC3300 MOD 认证针对“CE、FCC、ISED、MIC、Wi-Fi 认证芯片“的要求。 您能与我们分享这些证书详细信息吗? 我们想与 Wi_Fi 认证机构分享。

    [/报价]

    使用 RTOS MCU 主机的 CC33xx / CC33xxMOD 未经过 Wi-Fi 认证。 在Wi-Fi Alliance 产品查找器上、可以看到支持的 Wi-Fi 组件操作系统是 CC330x 的 Linux 主机。 这意味着、如果您尝试满足 Wi-Fi 合规性要求、将无法使用 RTOS SDK + MCU 主机、则需要将 Linux 主机与 CC33xx 和 Linux SDK 配合使用。

    值得注意的是、我们有一项称为安全启动的安全功能、可在启动时验证数字签名。 这意味着在启动时会检查固件的完整性和真实性。 这不是 WFA 认证要求、而只是我们器件的一个功能。

    如果您希望从应用程序读取固件版本、还应该有一种方法。 网络终端示例有一个具有此功能的命令、您可以将其重新用于应用程序。

    有关我们的其他监管认证、您可以在此处申请了解详情。 只要您使用了正确的 conf 文件、这些命令就对 RTOS MCU 主机有效。  

    您的应用是否需要 RTOS MCU 主机、或者是否可以用其代替 Linux 主机、以满足您的 Wi-Fi 认证要求? 您能解释一下为什么这里需要 WFA 认证吗?

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    我们现有的开发基于  STM32F412ZG、 带 wice-SDK-6.6.1 SDK、AP6212 Wi-Fi 4 模块、 Broadcom BCM4343 芯片组。

    它已通过如下认证。

    为确保我们的产品 Wi-Fi 6 合规性、我们选择了使用 SDK “cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1"的“的 TI CC3300 MOD。

    修改了电流后、硬件已经准备就绪 STM32F412ZG  支持能力  CC3300 模块  并致力于软件。

    因此、我们的应用需要  RTOS MCU 主机、不能替代 Linux 主机。

    因此、请提出我们的新开发将面临的挑战、以及我们需要遵循的方法是什么。

    谢谢。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    我们将 在今年下半年开始在具有 RTOS SDK 的 CC3300MOD 上进行 Wi-Fi 认证、但预计这将需要 相当长的时间、因此我不确定此认证何时完成。

    由于需要经过 Wi-Fi 认证的器件、我们的建议是改用CC35xx 该器件可以在没有 ST 主机的情况下运行、也可以配置为从 ST 主机读取命令。

    如果您对此有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh Prushing 

    感谢您的详细信息。

    在您的意见之后、我介绍了各种详细信息。

    关于认证流程了解“产品的 Wi-Fi 认证可以通过获得 导数 QuickTrack FlexTrack 路径“

    导数 -当最终产品使用已经过认证的 Wi‑Fi 解决方案 ( 符合要求的解决方案) 与‑一样、没有任何变化。

     ‑、我在 https://www.wi-fi.org/product-finder 上查看了经过认证的 Wi-Fi 解决方案 、并找到了 CC330x (Wi-Fi 组件操作系统、被称为 Linux)。

    另外、还检查了  称为 RTOS 的 CC335X Wi-Fi 组件操作系统

    我们的疑问:

    1) 因此、使用具有“cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1" SDK“ SDK 的 CC3300MOD 时、我们无法实现  衍生产品或 QuickTrack。 对吧?  

    2) 去  FlexTrack  这是另一种选择。 但我想这将需要更多的时间和认证费用也很高。 我们决定去看看  FlexTrack、  那么一些测试是否可能无法正常工作并需要在 SDK 中进行更新?

    3) 我们已经开始在 STM32 上移植 CC330x SDK “cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1"。“。 我们了解了这个基于 FreeRTOS 版本 10.4.3 的 SDK。

       a) 那么“CC335X SDK“和“cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1"之间“之间的架构差异是什么。  

       b) “CC335X SDK“中的自由 RTOS 版本是什么

       c) 我们预见到 “CC335X SDK“对 “cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1"存在“存在的任何挑战

    4) CC3300 MOD 和 CC335X MOD 是否引脚和工作条件(电压,频率等)兼容、无需更改硬件。 PLZ 确认。

    5) 我们检查“对于我们的其他监管认证,你可以 在这里要求更多的信息。“ 我们找到了 CC3301 MOD 的证书。 CC3300 MOD 没有可用的报告。 我们知道 CC3301 MOD 的报告适用于 CC3300 MOD。 请确认。

      谢谢。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh Prushing 

    感谢您的详细信息。

    在您的意见之后、我介绍了各种详细信息。

    关于认证流程了解“产品的 Wi-Fi 认证可以通过获得 导数 QuickTrack FlexTrack 路径“

    导数 -当最终产品使用已经过认证的 Wi‑Fi 解决方案 ( 符合要求的解决方案) 与‑一样、没有任何变化。

     ‑、我在 https://www.wi-fi.org/product-finder 上查看了经过认证的 Wi-Fi 解决方案 、并找到了 CC330x (Wi-Fi 组件操作系统、被称为 Linux)。

    另外、还检查了  称为 RTOS 的 CC335X Wi-Fi 组件操作系统

    我们的疑问:

    1) 因此、使用具有“cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1" SDK“ SDK 的 CC3300MOD 时、我们无法实现  衍生产品或 QuickTrack。 对吧?  

    2) 去  FlexTrack  这是另一种选择。 但我想这将需要更多的时间和认证费用也很高。 我们决定去看看  FlexTrack、  那么一些测试是否可能无法正常工作并需要在 SDK 中进行更新?

    3) 我们已经开始在 STM32 上移植 CC330x SDK “cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1"。“。 我们了解了这个基于 FreeRTOS 版本 10.4.3 的 SDK。

       a) 那么“CC335X SDK“和“cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1"之间“之间的架构差异是什么。  

       b) “CC335X SDK“中的自由 RTOS 版本是什么

       c) 我们预见到 “CC335X SDK“对 “cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1"存在“存在的任何挑战

    4) CC3300 MOD 和 CC335X MOD 是否引脚和工作条件(电压,频率等)兼容、无需更改硬件。 PLZ 确认。

    5) 我们检查“对于我们的其他监管认证,你可以 在这里要求更多的信息。“ 我们找到了 CC3301 MOD 的证书。 CC3300 MOD 没有可用的报告。 我们知道 CC3301 MOD 的报告适用于 CC3300 MOD。 请确认。

      谢谢。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh Prushing 

    请回复我们之前的帖子问题。

    我有一个查询  认证解决方案  成本。

    配置该转换器  认证解决方案  从 TI 假设 是 CC3350MOD 并将 SDK 移植到 STM32、并将“WiFi_ADAPTICATION_LAYER"修改“修改为与 STM32 兼容。 经过测试的应用。 在这种情况下、我们是否有资格“ Wi-Fi Alliance Path 的衍生产品 “并将获得 Wi-Fi 联盟证书、而无需测试工具测试。  

    如果答案是肯定的,那么在上述情况下,我们需要去做  QuickTrack 和 FlexTrack。

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    此处要求提供的某些信息较为敏感、不适合通过 e2e 论坛进行讨论。 我们将通过电子邮件与您联系以讨论此问题、并提供相关信息/解决方案。

    有关您的技术问题的一些答案、请参阅以下内容:

    4) CC3300 MOD 和 CC335X MOD 是否 引脚和工作条件(电压,频率等)兼容、并且无需更改硬件。 PLZ 确认。

    是的、这些器件在引脚排列和运行条件下兼容。

    5) 我们检查了“对于我们的其他监管认证、您可以 在此处申请更多信息。“ 我们找到了 CC3301 MOD 的证书。 CC3300 MOD 没有可用的报告。 我们知道 CC3301 MOD 的报告适用于 CC3300 MOD。 请确认。

    是的、正确。

    由于我们正在使该线程脱机、因此我将关闭该线程。

    此致、

    Josh Prushing