This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:SimpleLink -WiFi-Toolbox TX 测试时间

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1640633/cc3551e-simplelink-wifi-toolbox-tx-test-times

器件型号: CC3551E
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

您好、

SimpleLink WiFi-Toolbox 需要几秒钟来启动 WiFi TX 并停止 WiFi TX。

Tx 参数文件

 

{
    "bitmask": 68719476735,
    "delay": 100,
    "packet_mode": "continuous",
    "number_of_packets": 1000,
    "data_mode": "random_value",
    "data_const_value": 85,
    "src_addr": "22:22:33:44:55:66",
    "dst_addr": "02:02:03:04:05:06",
    "packet_length_start": 100,
    "packet_length_end": 1124,
    "preamble_type": "p_11ag_legacy_ofdm",
    "phy_rate": "r_54_mbps",
    "tx_power": 0,
    "tx_power_limit": 63,
    "enable_cca": true,
    "_options_": {
        "delay_options": "50 .. 1000000",
        "packet_mode_options": [
            "continuous",
            "single_packet",
            "multi_packet"
        ],
        "number_of_packets_options": "1 .. 10000",
        "data_mode_options": [
            "constant_value",
            "increment",
            "random_value"
        ],
        "data_const_value_options": "0 .. 255",
        "packet_length_start_options": "0 .. 16000",
        "packet_length_end_options": "0 .. 16000",
        "phy_rate_options": [
            "r_1_mbps",
            "r_2_mbps",
            "r_5p5_mbps",
            "r_11_mbps",
            "r_54_mbps",
            "r_MCS7"
        ],
        "tx_power_options": "-10 .. 21"
    }
}

MINGW64 外壳

tmsho-mlm@SE-MLM-DT-147 MINGW64 /c
$ time "/c/ti/simplelink_wifi_toolbox_win_4_1_8/simplelink-wifi-toolbox.exe"   radio-tool -i XDS110 -param1 auto wlan tx start   --channel 1   --band b24Ghz   --calibrate   --tx_parameters_file   "/c/ti/simplelink_wifi_toolbox_win_4_1_8/MyRadioConfigurationFiles/tx_parameters_2_4_GHz.json"
2026-04-27 13:49:37,161: Starting channel tune
2026-04-27 13:49:37,483: Channel 1 tuned successfully
2026-04-27 13:49:37,483: Starting manual calibration
2026-04-27 13:49:38,055: Requesting manual calibration execution status
2026-04-27 13:49:38,956: Setting TX Params ...
2026-04-27 13:49:39,341: Starting TX Mode ...
2026-04-27 13:49:39,698: TX Mode started successfully

real    0m4.891s
user    0m0.015s
sys     0m0.015s

tmsho-mlm@SE-MLM-DT-147 MINGW64 /c
$ time /c/ti/simplelink_wifi_toolbox_win_4_1_8/simplelink-wifi-toolbox.exe   radio-tool -i XDS110 -param1 auto wlan tx stop
2026-04-27 13:49:50,684: Stopping TX Mode ...
2026-04-27 13:49:50,997: TX Mode stopped successfully

real    0m2.626s
user    0m0.015s
sys     0m0.015s

tmsho-mlm@SE-MLM-DT-147 MINGW64 /c

在上方、您可以看到输出示例、然后在通过 USB 连接到连接到 TI EVB 的 XDS110 调试器的 Windows 11 上手动运行命令。

这意味着它需要大约:

  • TX 启动 — 4.9 秒。
  • TX 停止—2.6 秒。

这必须能够改进、以便可以为两个操作节省秒数。  

尤其是 TX 停止最多只需花费 100-200ms、但大约需要 3 秒。

PowerShell(测量相同操作所用的时间,但使用 PowerShell)

PS C:\WINDOWS\system32> Measure-Command {& "C:\ti\simplelink_wifi_toolbox_win_4_1_8\simplelink-wifi-toolbox.exe" radio-tool -i XDS110 -param1 auto wlan tx start --channel 1 --band b24Ghz --calibrate --tx_parameters_file "C:\ti\simplelink_wifi_toolbox_win_4_1_8\MyRadioConfigurationFiles\tx_parameters_2_4_GHz.json"}
2026-04-27 14:08:36,755: Starting channel tune
2026-04-27 14:08:37,083: Channel 1 tuned successfully
2026-04-27 14:08:37,083: Starting manual calibration
2026-04-27 14:08:37,640: Requesting manual calibration execution status
2026-04-27 14:08:38,526: Setting TX Params ...
2026-04-27 14:08:38,909: Starting TX Mode ...
2026-04-27 14:08:39,277: TX Mode started successfully


Days              : 0
Hours             : 0
Minutes           : 0
Seconds           : 4
Milliseconds      : 828
Ticks             : 48284251
TotalDays         : 5.58845497685185E-05
TotalHours        : 0.00134122919444444
TotalMinutes      : 0.0804737516666667
TotalSeconds      : 4.8284251
TotalMilliseconds : 4828.4251



PS C:\WINDOWS\system32> Measure-Command {& "C:\ti\simplelink_wifi_toolbox_win_4_1_8\simplelink-wifi-toolbox.exe" radio-tool -i XDS110 -param1 auto wlan tx stop}
2026-04-27 14:08:51,602: Stopping TX Mode ...
2026-04-27 14:08:51,940: TX Mode stopped successfully


Days              : 0
Hours             : 0
Minutes           : 0
Seconds           : 2
Milliseconds      : 634
Ticks             : 26340924
TotalDays         : 3.04871805555556E-05
TotalHours        : 0.000731692333333333
TotalMinutes      : 0.04390154
TotalSeconds      : 2.6340924
TotalMilliseconds : 2634.0924



PS C:\WINDOWS\system32>

 

BR

Håkan μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Håkan

    我将直接通过电子邮件回复您。

    现在我将关闭此票证。

    此致、

    Jonathan