This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:引脚 38-40 上的 GPIO?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1642655/cc3551e-gpio-on-pin-38-40

器件型号: CC3551E

在 CC3551 数据表第 1 页中、显示“多达 36 个具有灵活多路复用选项的 I/O “、我试图弄清楚它们是什么。  

所以
-在图 5-1 中、我可以看到 GPIO 0-6、10-19、26-35。 即 27 个 GPIO。  
-
如果使用 ,则引脚 20-22、引脚 24-26 可用作 GPIO。 即 6 个 GPIO。  

问题:  
#1 那么、其余的可能 3 个 GPIO 是什么
引脚 38 - 40 是否 可以配置为 GPIO?  
但在 Tabe 5-1 引脚属性 第 13 页中、并没有引入 GPIO 的可能性、但我会将其从表中解释为“固定功能“。  

image.png

#2 第 16 页有一个脚注、内容为“ 启动期间设备检测到引脚 52 和记录器(引脚 38)、请联系 TI 了解更多信息。“  


image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie:

    我认为混淆源于将 I/O 解释为 GPIO。 它指示数字 I/O — 有些将锁定到特定功能,并且不会将多路复用功能配置为 GPIO。

    对于 Logger,它通常路由到测试点或接头 — 如果完成此操作,则无需考虑。 备注是为了确保您不会因为任何原因将 Logger 拉低、因为这会影响引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Dylan 的澄清。  
    实际上、混淆也来自 CC35 数据表的图 8-1、其中这 3 个引脚指示为 GPIO7-GPIO9。  
    但您已经清楚地解释了。 我没有其他问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie:

    感谢注释 — 我同意这可能会导致混淆,我们将在未来的数据表更新中进行记录以修复。 我们将确保进行相应调整、使符号与所附网络名称相匹配。