This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:PLS 提供 SRRC &CMIIT ID

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1640382/cc2564moda-pls-provide-srrc-cmiit-id

器件型号: CC2564MODA

尊敬的 TI 团队:

请帮助为以下蓝牙材料提供 SRRC 证书和 CMIT ID。

JUN P1083107. 

MPN CC2564MODACMOG

 CC2564MODACMOG _无线 COMMUNICATION.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Elene、

    此模块未经过中国认证。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    中国定制新法规 hv 无线电频率传输的所有蓝牙材料必须在其上 hv SRRC 证书& CMIT ID。

    请帮助支持。

    是否具备射频发射功能?(是否具有射频传输功能?) 是否属于微功率短距离设备?它是否属于低功耗短距离器件?
       
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elene:

    对两个问题都是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    如果两者都回答为“是“,我们需要 SRRC 证书和 CMIT ID 在本材料.

    请帮助支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Elene、

    是的、正确、如果您想在中国使用此产品、则需要获得 SRRC 认证。