This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:Apple 设备上的应用程序与 CC3200 AP 连接断开

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1641120/cc3200-app-on-apple-devices-loose-connection-to-cc3200-ap

部件号: CC3200

我们提供具有 CC3200(最新服务包)作为接入点的器件。 移动设备 (Android、Apple、Windows) 会连接到该 AP、并且测量值每秒传输一次。 一些苹果设备上的应用程序在 15 或 30 分钟后断开与 AP 的连接,在 Android 和 Windows 上,我们没有这样的连接失败。 您是否知道可能导致 Apple 设备出现这种不同行为的原因的任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从这种描述很难判断根本原因是什么。

    如果它完全停止工作、我会说这与 Wi-Fi 安全性有关、但由于它在 15/30 分钟后发生、这意味着它已连接一段时间、因此可能是别的。

    日志内容是什么? 您是否有任何应用程序级别日志? 是否有任何错误/断言? 应用程序是否卡住?

    您始终可以从器件中获取一些 NWP 日志、从而深入了解网络层。 此论坛中有一些说明、例如  :CC3200:企业网络连接问题 

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我们的调试表明(主要是新的)iOS 器件正在断开连接;我们怀疑在 CC3200 方面调查这一点对我们没有帮助、我们需要确保在应用程序方面重新建立连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您决定在 CC3200 方面进行探索、最好尝试获取 NWP 日志、然后我可以解析并看一下。

    Shlomi