This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:编译 SDK 不会编译 mbedtls

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1641258/cc3551e-compiling-the-sdk-does-not-compile-mbedtls

器件型号: CC3551E

在 SDK 自述文件中、指出在 SDK 中运行 make 将编译所有组件、但不编译 mbedtls。 我们需要进行一些配置更改、并且 mbedtls 不会重建、因此在 repo 文件中提交的.a 仍然被使用、而不会被新生成的.a 替换。

(我通过修补 SDK 来解决此问题,但我希望让您知道,以便您可以正确修复)。

GCC 取代。

 

https://github.com/TexasInstruments/simplelink-wifi-sdk#build-sdk-libraries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我认为这是一个用户错误 (Me)、今天它似乎正常工作。 一定会有一些误会。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上它不会构建 mbedtls。 一切都很令人困惑、为什么 SDK 包含预编译的.obj 和.A 文件……?

    我需要运行:

    cd source/third_party/mbedtls/ti/lib/gcc/m33f
    清洁&&制造

    触发 mbedtls 重建。 这是预期的、还是在顶层 makefile 中缺失了它来构建 mbedtls?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你 (Jakob)。

    您的观察结果是正确的。

    在重新构建整个 SDK 之前、需要单独构建 Mbedtls。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 我强烈建议更新文档并删除 SDK 中的所有.obj 文件等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还为什么要提交生成的 cmake 文件? 确实很令人讨厌的是这些文件会使 SDK 变得很脏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:

    不确定您的意思、但看起来好像您将 SDK 放入了 Git 存储库中?

    这些文件还没有提交,但如果你不想让 git 抱怨跟踪这些文件,你可以将它们全部列在.gitignore 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件位于您的 git 存储库中的此处为 https://github.com/TexasInstruments/simplelink-wifi-sdk/tree/main/source/cmake/components/gcc
    SDK 是一个 Git 存储库...

    如果它们应该在.gitignore 中列出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我明白你现在从哪里来。 我再看一下。 我没有意识到您通过 GitHub 下载了 SDK;我认为您通过 TI.com 下载了 SDK、然后将其放入您自己的存储库中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:

    感谢您的耐心。  

    我们已考虑了您的反馈、并将继续将生成的文件放入.gitignore。