Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, CC3235SF, UNIFLASH, SYSCONFIG
器件型号: CC3235MODASF
Thread 中讨论的其他器件: CC3235SF、 UNIFLASH、 SYSCONFIG
您好:
我目前正在定制设计的电路板上使用 CC3235MODASF、并使用 SimpleLink CC32xx SDK(版本 7.10.00.13)进行固件开发。
我尝试从 SDK 运行 UDP Echo 示例。 我选择的特定示例使用 TI-RTOS 和 TI Clang 编译器为“cc3235sf“板配置。
但是、我遇到了以下问题、即代码在以下行出现故障:
/* Turn NWP on - initialize the device */
mode = sl_Start(0, 0, 0);
初始化未按预期继续。 有趣的是,当我昨天尝试相同的设置,它最初没有工作,但一段时间后,它开始工作,没有任何明确的变化。 现在、当我再次运行相同的代码时、问题再次出现。
此外、我注意到 SDK 仅为“cc3235“和“cc3235sf“提供电路板配置、但不专门用于 CC3235MODASF。 我希望获得有关此模块应使用哪种配置以及是否需要对定制硬件进行任何额外设置的指导。
有人能帮助我了解以下内容吗?
- 为什么
sl_Start()可能出现间歇性故障? - 我应该执行任何特定的硬件或软件检查?
- 使用 TI-RTOS 和 TI Clang 时用于 CC3235MODASF 的正确电路板配置是什么?
任何帮助或建议都将非常感谢。
谢谢你。
此致、
Lince Kuruvila Chacko