This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3501E:需要通过 SPI 驱动程序示例代码进行阐释

Guru**** 2928860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1642507/cc3501e-need-clarification-over-spi-driver-example-code

器件型号: CC3501E

您好论坛、

 

我指的是 SDK simplelink_wifi sdk_10_10_00_18 中提供的示例 spiperipheral、我只需要从设备功能、我浏览了似乎同时充当控制器和外设的示例代码。 我尝试浏览 SPI 驱动程序的 API 时找不到任何相关的 API、而这些 API 只是在外设模式下启用数据重新检测。 此外、我可能只需要控制器、该控制器将来只会针对不同的项目进行传输。

我的第二个问题是、我们可以为任意频率值配置 SPI(控制器或外设)(我正在查找 CLK 频率分辨率)吗?

 

此致

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    要成功运行此示例、 需要另一个运行 spiconController 示例的 SimpleLink 器件。  spiPeripheral 示例只是向控制器发送数据和从控制器接收数据、而不是充当控制器本身。 该器件能够在 SPI 外设或控制器模式下运行、而不充当其他角色。

    我的秒数查询是、我们可以为任意频率值配置 SPI(控制器或外设)吗(我正在查找 CLK 频率分辨率)

    请参阅我们 TRM 的以下部分:  

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    我们使用 ST 器件作为 SPI 控制器、使用 SimpleLink 器件作为 SPI 外设进行测试。 但是、外设无法接收数据。

    我们使用逻辑分析仪验证了 SPI 时钟和数据信号存在于 SPI 总线上。

    此致
    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您为 ST 和 CC35 器件使用的 CLK 和 SPI 频率是多少?  

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    SPI 频率设置为 1MHz。 我们不确定如何验证时钟配置、并且没有修改与系统时钟设置相关的任何内容。

    我们使用逻辑分析仪监控 SPI 线路、并观察到主器件正在正确传输数据、外设也在驱动总线上的数据。 成功传输后、将触发回调 rxBuffer 。但是、始终用零填充。  


    此致
    Vignesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    感谢您在此处提供更多信息。 我将在明天结束时作出回应、提供一些补充资料。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    SPI 传输正在工作。 问题与 SPI 模式有关、由于某种奇怪的原因、当主器件和从器件都在 mode_1 中配置时、数据未进入 rxbuffer。 当我们将 MODE 更改为 MODE_0 时、我们发现它工作正常。

    感谢您的支持。

    此致

    Vignesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    很高兴听到! 如果您对 SPI 示例有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Josh Prushing