器件型号: CC3551E
您好!
我们需要在 5GHz 的频率下执行一些发送和接收测试。 CC3551E 模块在 5GHz 下运行、但我不确定如何实现
输出未调制的 5GHz 载波信号。
是否可以使用 CC3551 或其他模块或
全新设计?
如果可能、我们如何做到这一点?
还有其他建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: CC3551E
您好!
我们需要在 5GHz 的频率下执行一些发送和接收测试。 CC3551E 模块在 5GHz 下运行、但我不确定如何实现
输出未调制的 5GHz 载波信号。
是否可以使用 CC3551 或其他模块或
全新设计?
如果可能、我们如何做到这一点?
还有其他建议吗?
嘿、特伦斯、
感谢您的联系。 您使用我们的 Simplelink Wi-Fi 工具箱 GUI 通过“TX Tone“功能传输未调制的信号:

请注意、您不能更改该音调的输出功率、只能更改偏移和信道频率。 如果您没有工具箱、则可以 在此处下载该工具箱。
相关文档可以在 “simplelink_wifi toolbox_win_4_1_16\docs\CC33XX-Wifi toolbox-User-Guide.html“路径中找到。
此致、
Josh
尊敬的 Terence:
您也可以使用无线电工具 CLI、校准器工具来传输未调制的 5GHz 信号。 您可以执行以下命令:
校准器 wlan0 plt POWER_MODE 开启
校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel <5go_channel> 1 0
校准器 wlan0 cc33xx_plt SET_MANUAL_calib -TX 1
校准器 wlan0 cc33xx_plt TX_START_TONE 2
校准器 wlan0 cc33xx_plt tx_tone_stop
同样的概念适用于 无法更改该音调的输出功率(仅限偏移和通道频率)的情况
有关更多详细信息、请参阅我们的 校准器工具指南
如果您还有其他问题、请告诉我。
Josh