This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1833 SRRC 认证

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1647582/wl1837mod-wl1833-srrc-certification

部件号: WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1833

Jorjin 模块 WG7833-B0 采用 TI WL1833。 由于缺乏 SRRC 认证、中国海关已停止发货清关。 我们需要以下信息来解决问题。
WL1833 是否通过了 SRRC 认证? 如果是、请提供文件。
2.请提供最新的前端固件。
3.请提供 SRRC 认证指南。
 紧急案例、请及时提供支持。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josh、

    这是您首次向中国发货、还是在中国销售多年后、这种清关会阻止新问题的发生?

    1、IC 是否能通过无关紧要,整个模块需要按照 SRRC 标准进行测试。

    2. https://www.ti.com/product/WL1837MOD#software-development

    3、指导将来自测试机构。 您使用的工具可能与经认证的其他地区(即 ETSI)使用的工具相同、与 SRRC 类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:
    感谢您的答复。
    1.这不是我们第一次将此产品发运给客户。 此 SRRC 规则是现有的要求。
    2.对于您提供的链接,您建议我们学习哪些信息或文档? 请指导我们。
    3.我们的 RD 需要一个最新的前端固件。 根据他们的经验、Tx 功率至少需要降低至 4dB。 请提供固件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josh、

    1.这是有趣的听到,你知道什么是导致这个最新的货件的问题,如果所有以前的货件也被违反? 我对中国海关规定的经验不是很丰富。

     2. https://www.ti.com/tool/WILINK8-WIFI-NLCP - FW/drivers

    3.上文已链接固件。