This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:DFS 认证

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1648172/cc3351mod-certification-for-dfs

部件号: CC3351MOD

您好团队:

 

我们计划在新设计中使用 CC3351MOD + Wi-Fi 模块。

但是、我们无法验证该模块是否通过了 DFS 认证(动态频率选择)。 尽管数据表指定模块已通过认证、但没有明确提及 DFS 认证。 请在此处提供您的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模块不支持雷达检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rutvik:

    CC3351MOD 被 视为客户端、在没有雷达检测的情况下作为客户端运行。  

    这意味着 CC3351MOD 不负责遵守 DFS 的工作、而是 AP 负责更改 CC3351MOD 运行的频率。 如果您需要访问我们的报告、可 在此处的 CC33MOD-DB 模型名称下找到这些报告。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    我们计划将此模块用作主(接入点)、因此 DFS 将由此模块进行相应处理。 在这种情况下、要获得 DFS 认证 —  ETSI EN 301 893、我们的粗略操作是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不能的。 该模块不支持雷达检测、不能作为 DFS 信道上的主器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean、

    感谢您的澄清。 这种限制是特定于模块还是芯片组本身不支持它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片组本身不支持。