This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC3551E 电源问题和晶体问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS631000, CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1649755/cc3551e-cc3551e-power-supply-issue-and-crystal-issue

器件型号: CC3551E
主题中讨论的其他器件: TPS631000

1.在 CC3551E 的 SCH 参考设计中、如果使用直流/直流转换器实现 3.3V 和 1.8V 电压、LDO 或直流/直流转换器是否提供 3.3V 和 1.8V 电压、这会影响 WiFi/BLE 的性能? TPS631000 之类的应用吗?

能否将±7ppm 的频率容差和负载电容 (CL) 8pF 用作 52MHz 主晶体?这将影响 Wifi/BLE 的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    1V8 和 3V3 源自板载 LDO

    2. 52MHz XTAL 必须满足以下条件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。如果我可以使用板载直流/直流转换器作为 3.3V 和 1.8V 的电源、我可以节省 LDO 的成本;那么我要仔细检查您是否使用直流/直流转换器会影响  WiFi/BLE 的性能?

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。如果我可以使用板载直流/直流转换器作为 3.3V 和 1.8V 的电源、我可以节省 LDO 的成本;那么我要仔细检查您是否使用直流/直流转换器会影响  WiFi/BLE 的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    直流/直流转换器的使用目前尚未得到验证、因此可能存在我们尚未知晓的未知射频性能风险。 我们建议使用更安静且经验证噪声高达 100uVRMS 的 LDO。

    此致、

    Josh