This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC3551 上的 PPP 演示

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1650516/cc3551e-ppp-demo-on-cc3551

器件型号: CC3551E

我的客户有一个特定用例、其中 CC3551 通过 Wi-Fi 连接到网络、同时使用 PPP 拨号连接通过 UART 连接到 LTE 设备以进行互联网访问。

我在提供的示例中找不到 PPP 演示。 是否有在 CC3551 上运行的 PPP 演示?

此外、如果 CC3551 同时使用 Wi-Fi 和 PPP 访问互联网、建议使用什么方法来管理这两个网络接口 (NETIF)? 例如、我们是使用 lwIP 桥、还是让应用层明确绑定套接字以分离 netifs?

如果有推荐的方法、您是否有任何相关的演示或参考代码?

此致、

Shuyang