This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3300MOD:想了解支持的功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3300MOD, CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1651077/cc3300mod-want-to-know-the-supported-features

器件型号: CC3300MOD
主题中讨论的其他部件: cc3300

您好:

您能否确认 TI CC3300MOD 是否 支持以下功能:

  • Wi‑Fi 数据元素
  • 节能特性
  • 通过点
  • Wi‑Fi Direct

我已 CC3300 芯片组的 Wi-Fi Alliance 认证(证书 ID:WFA128129) ;但是、我未在认证功能下列出这些特性。

请说明这些功能是否受支持但未在认证中涵盖、或者当前是否不受支持。

感谢您的帮助。

WFA128129 (CC330X_FC20241020250131).pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    • Wi‑Fi 数据元素 — 您能详细说明一下您的具体功能是什么意思吗?
    • 省电特性 — 是的,CC3300 具有可启用的各种省电模式。
    • Passpoint — 否,这是移动设备独有的。
    • Wi‑Fi Direct — 目前不支持此功能,但将来会支持。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing