This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:无法连接 iPhone 14 Pro - CC3301

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1651975/cc3301-unable-to-connect-iphone-14-pro---cc3301

器件型号: CC3301

尊敬的团队:

 我们无法将 iPhone 14 Pro 连接到使用附件配置的接入点 hostapd.conf。您能否帮助我们了解该 sae_pwe 参数的用途、以及它是否是成功连接所 sae_pwe 必需的、尤其是对于 iPhone 客户端?如果需要、请提供必要的配置更改或建议的 hostapd.conf 文件修改、以确保 iPhone 14 Pro 成功连接到 AP。此外、 请就为使用 iOS 设备进行 WPA3 SAE 配置的任何已知兼容性要求或最佳实践提供建议。

hostapd.conf 下面是

interface=wlan1
ssid=CC33xxAP
channel=6
ieee80211n=1
hw_mode=g
wpa=2
wpa_passphrase=12345678
wpa_key_mgmt=SAE
rsn_pairwise=CCMP
sae_require_mfp=1
ieee80211w=2

谢谢你。 

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    您认为 iPhone 无法成功连接是什么意思? 与您的 iphone 一样、无法发现 AP 或无法成功连接? 是否尝试使用 WPA3 连接?

    如果您的目标是在 hostapd 配置中设置 WPA3、您是否可以添加“wpa_pairwise=CCMP“和“ae_PWE=2“和“ht_capab=[short-GI-20]“并将 ieee80211w 更改为“ieee80211w=1“?