This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:CC3351MOD 天线布线规则

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1655338/cc3351mod-cc3351mod-antenna-routing-rules

部件号: CC3351MOD

CC33xx 硬件集成指南 (SWRU612A) 指出:

“射频布线的阻抗必须为 50 欧姆、不得短于 9.24mm。“

最低长度要求并不常见、通常射频布线指南定义了最大长度。 此要求的背景是什么?不符合性是否会影响模块化审批?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    我们规定了最低长度要求、以防止客户遇到更高 TX 功率的可能性。 将布线保持在 9.24mm 或更大、将确保在保持模块合规性和保持在模块的最大功率限制以下方面不会出现任何问题。

    如果小于 9.24mm、模块化认证本身并不会失效、但 TX 功率高于模块最初认证的功率、从而违反模块化认证的风险会增加

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的澄清!

    由于 PCB 上的空间限制、我们无法使用 9.24mm 的直射频布线。 我们计划使用蜿蜒的轨迹来满足最小长度要求、同时保持布局紧凑。 布线将始终保持 50Ω 阻抗、并根据需要逐渐弯曲和过孔拼接。

    为了保持模块合规性、是否可以接受≥9.24mm 的蜿蜒 50Ω 轨迹(如所附图像中所示)?

    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    我预计不会有任何问题。 蜿蜒的轨迹是我期望能满足的要求。 最大的好处是只能确保 TX 功率不超过我们的原始认证、这里不会有问题。

    您是否计划使用我们的认证天线列表之外的天线? 如果是这样,这将使进一步的信心,合规性将保持:)  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    很好、非常感谢。
    是的、我计划使用该参考设计中使用的 M830520。 A1 从图片只是一个占位符;-)

    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。 好的。 我将认为此票已关闭。 如果您同意、请选择“此解决我的问题“关闭 TT。

    此致、

    Josh