This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:是否提供动态固件切换?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1650129/cc3351mod-does-dynamic-fw-switching-is-available

部件号: CC3351MOD

您好、  

CC33xx TI WiFi 模块是否支持动态固件二进制切换? 在进一步探索时、/lib/firmware/ti-connectivity 文件夹中有三个二进制文件:cc33xx-conf_srrc.bin、_FCC.bin 和_ETSI.bin。 可提供这些二进制文件。

我们能否在引导期间根据区域加载适当的容器以避免保留单独的电路板库存?

谢谢。

达尔米克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmik:

    对严重延误表示歉意。 是的、驱动程序将加载文件“/lib/firmware/ti-connectivity/cc33xx-conf.bin “、因此重命名为该文件的任何 conf.bin 文件都将在驱动程序启动时加载。