Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3301, CC3300, CC3301MOD, CC3300MOD, CC3301
器件型号: CC3300MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3300、 CC3301MOD、 CC3301、BP-CC3301
大家好!
我们在 STM32F412ZG 代码库上集成了 CC3300 的 TI SDK。
我们确认了可正常工作的“WLAN_START“命令、结果为正常工作。
为了进一步验证其他 SDK API、我们在确认 TI 评估板上的参数后尝试了一些“wlan_comd.c“API。
RET = cmdWlanStartCallback (““);
RET = cmdGetFwVerCallback (““);
//ret = WlanRoleUpStaCallback(“-r \“00\“);
//ret = cmdScanCallback(“-n 2“);
RET = cmdWlanRoleUpApCallback(“-s \“恒温 器 AP\“-t WPA/WPA2 -p \“12345678\“-r \“00\“);
我们发现 cmdWlanStartCallback、cmdGetFwVerCallback、cmdWlanRoleUpStaCallback 正常工作。
我们发现“cmd_send“函数中的 WlanRoleUpApCallback 和 cmdScanCallback 失败、如下所示
- 在执行“trnspt_RequestSchedule“时、我们遇到“FW is stuck(固件卡住)“错误
- 在执行 OSI_SyncObjWait 时、它无法获取信标、并且系统崩溃、日志为红色
我们的疑问:
- 我们测试命令的方式是否正常?
- 对于 WlanRoleUpApCallback 和 cmdScanCallback、而对于其他命令、“cmd_send“失败可能是什么原因?
- 电源是否存在任何问题、因为我们使用笔记本电脑 USB 端口(无 C 型)供电
谢谢。。