请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CC3501E
全部、
客户希望调整串行闪存的大小以进行初始开发、并想知道应使用的串行闪存大小。
有两个用例:
1 个简单设备
2 更复杂的主机
您是否愿意分享我们对堆栈尺寸的了解(Ballpark 很好 — 那么他们将使用它来调整串行闪存的大小,包括扩展空间和 20 年的产品寿命更新)? 此外、我假设大部分代码将驻留在用户 M33 中、或者我们假设 Matter 堆栈会驻留在其他位置吗? Matter 堆栈是否位于网络处理器中?
此致、
Blake