This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-plugin:MSP432P401R 程序问题

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1066027/simplelink-wifi-cc3120-sdk-plugin-issues-with-a-program-for-msp432p401r

部件号:SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-插件
线程中讨论的其他部件:MSP432P401RCC3120MODCC3120测试

您好,

我一直在为一门大学课程制定一个计划,该课程使用两台 MSP432P401R 笔记本电脑,每台都配备了用于加速计采样物联网解决方案的 CC3120MOD 启动包。

到目前为止,我一直在使用 CC120的收发器模式(Rx 和 Tx)的混合模式在设备之间进行初始化过程,随后是通过 UDP 套接字传输数据的 AP/STA 连接。 最近,我决定尝试跳过收发器过程(最初用于确定设备是否需要保持唤醒状态),而是使用 AP/STA 连接来执行唤醒和数据传输步骤,因为我发现使用收发器模式唤醒会产生混合结果。 但是,这似乎造成了一些问题。

跳过收发器序列并直接连接到 AP/STA 连接时,STA 板成功连接到 AP 板,但使用 STA 板上的 SL_SendTo 的任何呼叫都会导致 STA 程序失败。 我在暂停 CCS 调试器时看到的只是程序在下面所附代码的 driverlib.c 行1737中输入了一个无限循环。

该程序的这一部分以前工作正常,我可以看到 AP 主板收到的数据包带有 SL_Recvfrom。 我发现程序在 SL_SendTo 上失败,并且完全没有更改程序本部分所依赖的代码,这是很奇怪的。

我认为这可能是由于 MSP432限制了我所需要的一切,因为我也在从 ADC 引脚采样。 我在测试该程序时没有进行 ADC 采样,似乎可以正常工作,但同样,在使用收发器初始化序列时,该代码也可以正常工作,即 ADC 采样,以及所有这些。

我不确定要在哪个论坛上发布此内容(因为这可能是硬件问题),但我认为 Wi-Fi 论坛将成为您的位置,因为该程序仅因 SDK 驱动程序功能调用而失败。 我很高兴分享我所拥有的任何代码,并且我愿意对代码做一些小的修改,以便其他人测试(某些过程依赖于 CC3120的 MAC 地址)。

提前感谢为您提供正确的帮助或指导,

格雷格

#if defined(__GNUC__)
void __attribute__((naked)) CPU_wfi(void)
{
    //
    // Wait for the next interrupt.
    //
    __asm("    wfi\n"
            "    bx      lr\n");
}
#endif
#if defined(__ICCARM__)
void CPU_wfi(void)
{
    //
    // Wait for the next interrupt.
    //
    __asm("    wfi\n");
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,格雷格,

    为了澄清问题,上述代码包含了 SDK 的哪个部分?  它是在基本代码 SDK 还是 Wifi 插件中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯,

    只要调用 SL_SendTo (WiFi 插件 SDK 的 socket.h 内),就会输入上述代码,我不太确定这意味着什么。 我只知道当我暂停调试器时,我处于该循环中。

    代码本身位于 C:\ti\ccs1020\CC\CC_base_emulation \GEL\images\msp432p401r\revC\driverlib.c.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这方面的小补充。

    在 SL_SendTo 内部,当执行命令 RetVal =_SlDrvDataWriteOp ((_Slsd_t) SD,&CmdCtrl,&Msg,&CmdExt)时,代码在第360行中特别失败。

    不确定这是否有帮助。 同样,如果事先使用了收发器模式或未使用 ADC 缓冲器,则此功能也会正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷戈里,

    感谢您提供更多信息。 我将邀请一位对 Wifi 插件了解更多的专家在这里提供帮助。  很抱歉耽误你的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯,

    没问题! 感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯

    您是否可以提供应用程序到目前为止所做的工作的应用程序日志? 我想确保您已连接到网络,并已连接到您的服务器,然后再呼叫发送方。 您使用的是无阻塞插座还是阻塞?  

    你看到的功能看起来像一个空闲循环。 我不认为应用程序“失败”,但也许您被某些任务或功能阻止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent,

    首先,感谢您的参与。

    该代码一直在使用非阻塞插座,超时。 但是,我也尝试了使用阻塞套接字方法的代码,结果没有变化。

    应用程序迄今所做的工作:

    -打开主线程(RTOS)

    初始化 GPIO 和 SPI。

    -生成 SL_Task 线程并启动 NWP。

    -禁用软漫游。

    -启动 AP (来自 AP MSP432)并使用 SSID (来自 STA 432)进行连接。 这一步骤每次都是成功的。

    在启动接入点并连接到接入点之前,我曾使用收发器模式进行其他处理。 我试图消除这些因素,只使用 AP/STA 连接,所以我只评论了这些部分并添加了临时代码(基本值分配),以使下一部分正常运行。

    在代码使用收发器模式的情况下,我随后能够连接到 AP (仍在进行),并使用 SL_SendTo (它不再执行此操作),在那里我看到 AP 432使用 SL_Recvfrom 接收数据包。

    现在,当收发器模式从代码中调用时,SL_SendTo 将失败。 但是,我还有一个 ADC 缓冲器同时运行。 注释 ADC 缓冲区代码确实会导致 SL_SendTo 像以前一样发送数据包。

    我还没有提到的一点是,我实际上是通过使用 SL_Task 线程开始添加此项内容的, 我成功地获得了 AP 板,在连接时自动向 STA 板发送数据包(我需要 AP 告知 STA 信息,然后 STA 再将数据发回)。 但是,成功通信后,在使用相同代码中的相同精确方法创建另一个套接字时,仍然存在问题。 这就是我在这里所看到的,我看到的只是直接连接 AP/STA,在那里我将数据从 STA 发送到 AP 失败。

    真正让我感到意外的是,整个过程,即 ADC 采样和所有过程,在我开始使用收发器模式(确保正确进入和退出,如网络终端示例所示)时,工作原理仍然是编写的,但现在插座不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,格雷戈里,

    感谢您的解释。 请尝试以下几项:  

    1.您是否可以验证在进行过交易模式通信时是否也在后台执行 ADC 采样,并且没有显示任何问题?

    2.能否将 SL_Task 优先级设置为系统中的最高?

    3.更改 ADC 采样率是否对问题有任何影响? 这是通过 DMA 还是中断轮询来实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent,

    感谢您的建议。

    在根据您的建议进行任何更改之前,该程序的参数如下:
    -主线程:线程栈大小4096。 这是 STA 板上唯一运行的线程。
    - ADCBuf:采样率1200,优先级7,3通道,未启用 DMA。
    - SL_Task:任务优先级9,任务堆栈大小4096。


    以下是这些建议的结果:
    1.首先使用收发器模式,我可以看到 ADC 采样正在与 SL_SendTo 一起进行。 我通过在 ADCBuf 回调函数中设置断点,检查值并看到其继续按预期工作来确认这一点。 不使用收发器模式,我看到 ADCBuf 在 SL_SendTo 不工作后仍继续工作。
    2.我尝试将任务优先级设置为0和1,但我没有看到任何更改。 我找不到有关 SL_Task 优先级的任何文档,所以请告诉我是否应该将其设置为不同的值。
    3.1.我想将 DMA 与 ADCBuf 一起使用,但通过 SYSCFG 中的复选框启用 DMA 时,似乎会破坏程序的 ADCBuf 部分。 似乎回叫只在启用 DMA 的情况下执行一次,然后再也不会被调用。 对于使用收发器模式而不是使用收发器模式的用户来说,这是正确的。 除了选中该框以正确允许 DMA 外,我不确定是否需要进行更多更改。
    3.2.如果未启用 DMA (因为它似乎不起作用)并首先使用收发器模式,则当采样率降低并增加倍数0f 4x 时,程序似乎运行良好。 跳过收发器模式(未启用 DMA)时,更改采样速率似乎没有发生任何变化。 ADCBuf 按预期运行,但 SL_SendTo 不工作。

    我刚才尝试的另一件事是将 THREADSTACKSIZE 从4096增加到6144,任务堆栈大小从2048增加到4096。  未看到这方面的变化。

    如果您认为这些参数更改的任何特定组合可能会有所不同,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢格雷戈里。 您能否共享 ADC 线程和 SL_SendTo 线程的代码片段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我很高兴。

    我使用一个函数启动 ADC 缓冲器,然后开始 SL_SendTo 循环。

    我们过去(直到一年前)在单独的线程中启动 ADC 采样,该线程将被信号器挂起,直到需要启动为止。 我们发现,在同一线程中同时使用 ADCBuf 和 SL_SendTo 的当前方法同样有效。 我刚刚尝试复制这种方法,ADCBuf 在一个单独的线程中运行 ,以查看它是否可以修复它。 运气差。

    为了澄清问题,下面的所有代码都来自单线程版本,该版本可用于收发器启动,但不能直接用于 AP/STA 连接。

    int32_t sensorNetDataSend(uint8_t ttl)
    {
        /* Checks and Counters */
        int32_t ret = 0;
        uint8_t break_check = 0;
        uint32_t i = 0;
        uint32_t poll_interval = 20;
        //uint16_t nb_counter = 0;
    
        /* Param Parses */
        SendCmd_t SendCmdParams;
        ConnectCmd_t ConnectParams;
    
        /* Socket Inits */
        int32_t sock;
        int32_t nonBlocking;
        SlSockAddr_t        *sa;
        int32_t addrSize;
        sockAddr_t sAddr;
        struct SlTimeval_t TimeVal;
    
        /* ADC Buffer Inits */
        ADCBuf_Handle adcBuf;
        ADCBuf_Params adcBufParams;
    
        /* Timestamp Inits */
        uint64_t ttl_us = 15*ttl*60*1000000;
        uint64_t prev_packet_ts = 0;
        uint64_t last_packet_ts = 0;
        float microsecond_divider = 0.187500;
    
        /* Packet Inits */
        int16_t buflen = PAYLOADOFFSET + PAYLOADSIZE;
        SlWlanGetRxStatResponse_t rxStatResp;
        uint32_t ipv4;
        uint8_t trans_id = 0;
        uint8_t retrans_attempts = 0;
        uint8_t length = PAYLOADSIZE / 6;   // Needs to be decoded when receiving
    
        /* Call the Packet Send parser */
        memset(&SendCmdParams, 0x0, sizeof(SendCmd_t));
        ret = ParseSendCmd(&SendCmdParams);
        if(ret < 0)
        {
            UART_PRINT("\r\nFailed to Parse Sending Data");
            FreeSendCmd(&SendCmdParams);
            return(-1);
        }
    
        /* Send Data as a Client by UDP */
        if (dbg) UART_PRINT("\r\nSending Packets as a UDP Client...");
    
        /* clear the global data buffer */
        memset(&app_CB.gDataBuffer.nwData, 0x0, sizeof(app_CB.gDataBuffer));
    
        if(SendCmdParams.ipv6) // Can clear this since only ipV6
        {
            sAddr.in6.sin6_family = SL_AF_INET6;
            sAddr.in6.sin6_port = sl_Htons(SendCmdParams.portNumber);
            sAddr.in6.sin6_flowinfo = 0;
    
            sAddr.in6.sin6_addr._S6_un._S6_u32[0] =
                ((unsigned long *)SendCmdParams.ipAddr.ipv6)[0];
            sAddr.in6.sin6_addr._S6_un._S6_u32[1] =
                ((unsigned long *)SendCmdParams.ipAddr.ipv6)[1];
            sAddr.in6.sin6_addr._S6_un._S6_u32[2] =
                ((unsigned long *)SendCmdParams.ipAddr.ipv6)[2];
            sAddr.in6.sin6_addr._S6_un._S6_u32[3] =
                ((unsigned long *)SendCmdParams.ipAddr.ipv6)[3];
    
            sa = (SlSockAddr_t*)&sAddr.in6;
            addrSize = sizeof(SlSockAddrIn6_t);
        }
        else
        {
            /* Set socket family according to L3 Protocol:
                            Ipv4 or Ipv6 - this is IPv4 case */
            sAddr.in4.sin_family = SL_AF_INET;
            /* Change the port number and IP
                       address byte ordering from Host order (little endian)
             * to network order (Big endian) */
            sAddr.in4.sin_port = sl_Htons((unsigned short)SendCmdParams.portNumber);
            sAddr.in4.sin_addr.s_addr = sl_Htonl((unsigned int)SendCmdParams.ipAddr.ipv4);
    
            /* Since this is the client's side,
             * we must know beforehand the IP address
             * and the port of the server wer'e trying to send/receive UDP data to.
             */
            sa = (SlSockAddr_t*)&sAddr.in4;
            addrSize = sizeof(SlSockAddrIn_t);
        }
    
        /* Get UDP sock descriptor - This call opens the socket. */
        sock = sl_Socket(sa->sa_family,SL_SOCK_DGRAM, 0);
        ASSERT_ON_ERROR(sock, SL_SOCKET_ERROR);
    
        /* Set socket as non-blocking socket (if needed):
         * Non-blocking sockets allows user to handle other tasks rather than block
         * on socket API calls.
         * If an API call using the Non-blocking socket descriptor
         * returns 'SL_ERROR_BSD_EAGAIN' -
         * this indicate that the user should try the API again later.
         */
        if(TRUE == SendCmdParams.nb)
        {
            nonBlocking = TRUE;
            ret =
                sl_SetSockOpt(sock, SL_SOL_SOCKET, SL_SO_NONBLOCKING, &nonBlocking,
                              sizeof(nonBlocking));
            if(ret < 0)
            {
                UART_PRINT("[line:%d, error:%d] %s\n\r", __LINE__, ret,
                           SL_SOCKET_ERROR);
                sl_Close(sock);
                return(-1);
            }
        }
        else
        {
            /* In case of blocking, a timeout for sl_RecvFrom will be set to TimeVal
            * When timeout is expired sl_RecvFrom will return SL_ERROR_BSD_EAGAIN */
            TimeVal.tv_sec = RECEIVE_TIMEOUT;
            TimeVal.tv_usec = 0;
            ret =
                sl_SetSockOpt(sock,SL_SOL_SOCKET,SL_SO_RCVTIMEO,
                              (uint8_t *)&TimeVal,
                              sizeof(TimeVal));
            if(ret < 0)
            {
                UART_PRINT("[line:%d, error:%d] %s\n\r", __LINE__, ret,
                           SL_SOCKET_ERROR);
                sl_Close(sock);
                return(-1);
            }
        }
    
        /* Initialize Packet semaphore to release payload */
        ret = sem_init(&packetSem, 0, 0);
        if (ret != 0)
        {
            UART_PRINT("Error creating adcPacketSem\n");
            while(1);
        }
    
        /* Set RSSI from the Incoming Rsponse Packets */
        ret = sl_WlanRxStatGet(&rxStatResp, 0);
        if(ret < 0)
        {
            return(RADIO_TOOL_ERROR_GETTING_RX_STATS);
        }
        memcpy(&app_CB.gDataBuffer.nwData[0],
               &rxStatResp.AvarageDataCtrlRssi, 1);
    
        /* Pull Connect params to store source IP in packet */
        memset(&ConnectParams, 0x0, sizeof(ConnectCmd_t));
        ret = ParseConnectCmd(&ConnectParams);
        if(ret < 0)
        {
            FreeConnectCmd(&ConnectParams);
            return(-1);
        }
        ret = ipv4AddressParse(ConnectParams.ip, &ipv4);
        writeUInt32ToBufferBigEndian(ipv4, &app_CB.gDataBuffer.nwData[1]);
        FreeConnectCmd(&ConnectParams);
    
        /* Copy Packet Length */
        memcpy(&app_CB.gDataBuffer.nwData[7], &length, 1);
    
        /* Assign Application ID */
        memcpy(&app_CB.gDataBuffer.nwData[8], &appId, 1);
    
        /* Start timing samples */
        startSnetTimer();
    
        /********************************************************/
        // This is the process for the vibration sensor.
        // We need to only execute this process if appID is 5.
        /* Setup and Start ADCBuf */
        adcCount = 0;
        startADCBuf(&adcBuf, &adcBufParams, continuousConversion);
        /********************************************************/
    
        /* Transmission Loop: Send Packets to the AP */
        while(1)
        {
            /* Send packets in groups of poll_interval before polling for TTL */
            for (i = 0; i < poll_interval; i++)
            {
                /* Increment Transaction ID */
                trans_id++;
                memcpy(&app_CB.gDataBuffer.nwData[5], &trans_id, sizeof(trans_id));
    
                /* Load Previous Packet Timestamp */
                writeUInt64ToBufferBigEndian(prev_packet_ts, &app_CB.gDataBuffer.nwData[17]);
    
                /* Wait for ADC to fill the payload then pause ADC collection*/
                sem_wait(&packetSem);
    
                /* Send packets to server, data sent is the data buffer */
                ret =
                    sl_SendTo(sock, &app_CB.gDataBuffer.nwData, buflen, 0, sa,
                              (SlSocklen_t)addrSize);
    
                /* Timestamp the Packet just Sent */
                prev_packet_ts = (uint64_t)((4294967296 - Timer32_getValue(TIMER32_0_BASE) )/ microsecond_divider);
    
                /* Sending Error Check */
                if((ret == SL_ERROR_BSD_EAGAIN) && (TRUE == SendCmdParams.nb))
                {
                    /* Attempt to track retransmission count *************************************/
                    // DIDN'T WORK
                    retrans_attempts++;
                    memcpy(&app_CB.gDataBuffer.nwData[6], &retrans_attempts, sizeof(retrans_attempts));
                    /*****************************************************************************/
    
                    sleep(1);
                    continue;
                }
                else if(ret < 0)
                {
                    UART_PRINT("[line:%d, error:%d] %s\n\r", __LINE__, ret,
                               SL_SOCKET_ERROR);
                    sl_Close(sock);
                    return(-1);
                }
                i++;
    
                /* Clear Data buffer before each transmission */
                retrans_attempts = 0;
                memcpy(&app_CB.gDataBuffer.nwData[PAYLOADOFFSET], 0x0, sizeof(PAYLOADSIZE));
    
                /* Checks if TTL has expired */
                if (prev_packet_ts >=  ttl_us)
                {
                    /* Stop and Reset SensorNet Timer + ADC Buffer */
                    stopADCBuf(&adcBuf);
                    stopSnetTimer();
    
                    /* Load and Send the Final Packet */
                    last_packet_ts = (uint64_t)((4294967296 - Timer32_getValue(TIMER32_0_BASE) )/ microsecond_divider);
                    writeUInt64ToBufferBigEndian(last_packet_ts, &app_CB.gDataBuffer.nwData[9]);
                    writeUInt64ToBufferBigEndian(prev_packet_ts, &app_CB.gDataBuffer.nwData[17]);
                    trans_id++;
                    memcpy(&app_CB.gDataBuffer.nwData[5], &trans_id, sizeof(trans_id));
                    memcpy(&app_CB.gDataBuffer.nwData[PAYLOADOFFSET], 0x0, sizeof(PAYLOADSIZE));
                    ret = sl_SendTo(sock, &app_CB.gDataBuffer.nwData, buflen, 0, sa,
                                       (SlSocklen_t)addrSize);
                    break_check = 1;
                    break;
                }
    
            }
            if (break_check == 1)
            {
                break;
            }
    
        }
    
        /* Calling 'close' with the socket descriptor,
         * once operation is finished.
         */
        ret = sl_Close(sock);
        ASSERT_ON_ERROR(ret, SL_SOCKET_ERROR);
    
        if (dbg) UART_PRINT("Sent packets successfully!!!\n\r");
        FreeSendCmd(&SendCmdParams);
        return(ret);
    }

    以下是 ADCBuf 的相关函数:

    /* Variables for Local Buffer Functions */
    #define ADCBUFFERSIZE       (2)
    #define OUTPUTBUFFERSIZE    (3)
    uint16_t sampleBufferOne[ADCBUFFERSIZE];
    uint16_t sampleBufferTwo[ADCBUFFERSIZE];
    uint16_t sampleBufferThree[ADCBUFFERSIZE];
    uint16_t sampleBufferFour[ADCBUFFERSIZE];
    uint16_t sampleBufferFive[ADCBUFFERSIZE];
    uint16_t sampleBufferSix[ADCBUFFERSIZE];
    uint32_t buffersCompletedCounter = 0;
    uint16_t outputBuffer[OUTPUTBUFFERSIZE];
    uint16_t payloadBuffer[1500];
    float microsecond_divider = 0.187500;
    float minute_divider = 11250000;
    
    /* Buffer Markers */
    uint16_t payload_marker = 0;
    uint8_t ts_flag = 1;
    
    /* Timestamp Buffer */
    uint64_t first_vectorSample_ts = 0;
    
    /*!
     *
     * Releases a Vector Sample into the Global Data Buffer
     *
     */
    void sendVectorSample()
    {
        /* Store ADC values in the Payload Buffer*/
        memcpy(&payloadBuffer[payload_marker], &outputBuffer, sizeof(outputBuffer));
    
        /* Shift the payload index marker */
        payload_marker += 3;
    
        /* Check if payload index marker has reached the end of the payload */
        if (payload_marker >= (PAYLOADSIZE/2))
        {
            /* Prep for next payload */
            payload_marker = 0;
            ts_flag = 1;
    
            /* Load the gDataBuffer */
            memcpy(&app_CB.gDataBuffer.nwData[PAYLOADOFFSET], &payloadBuffer, sizeof(payloadBuffer));
    
            /* Release the packet semaphore */
            sem_post(&packetSem);
        }
    }
    
    /*
     * This function is called whenever a buffer is full.
     * The content of the buffer is then converted into human-readable format and
     * sent to the PC via UART.
     *
     */
    void adcBufCallback(ADCBuf_Handle handle, ADCBuf_Conversion *conversion,
        void *completedADCBuffer, uint32_t completedChannel) {
        uint_fast16_t i;
        uint16_t *completedBuffer = (uint16_t *) completedADCBuffer;
    
        /* Load an axis sample into the output buffer */
        for (i = 0; i < OUTPUTBUFFERSIZE; i++)
        {
            outputBuffer[completedChannel] = completedBuffer[0];
        }
    
        /* Check if all axes have been sampled */
        if (completedChannel >= 2)
        {
            /* Load timestamp if needed */
            if (ts_flag)
            {
                first_vectorSample_ts = (uint64_t)((4294967296 - Timer32_getValue(TIMER32_0_BASE) )/ microsecond_divider);
                writeUInt64ToBufferBigEndian(first_vectorSample_ts, &app_CB.gDataBuffer.nwData[9]);
                ts_flag = 0;
            }
    
            /* Buffer the Vector Sample when ready */
            sendVectorSample();
        }
    }
    
    /*
     * This function sets up the ADC Buffer for operations in the background of where this is called.
     * sampFreq needs to be set elsewhere.
     *
     */
    void startADCBuf(ADCBuf_Handle *adcBuf, ADCBuf_Params *adcBufParams, ADCBuf_Conversion *continuousConversion)
    {
        /* Call driver init functions */
        ADCBuf_init();
    
        /* Set up an ADCBuf peripheral in ADCBuf_RECURRENCE_MODE_CONTINUOUS */
        ADCBuf_Params_init(adcBufParams);
        adcBufParams->callbackFxn = adcBufCallback;
        adcBufParams->recurrenceMode = ADCBuf_RECURRENCE_MODE_CONTINUOUS;
        adcBufParams->returnMode = ADCBuf_RETURN_MODE_CALLBACK;
        adcBufParams->samplingFrequency = sampFreq * 20 * 6;
        //adcBufParams->samplingFrequency = 1200;
        *adcBuf = ADCBuf_open(CONFIG_ADCBUF_0, adcBufParams);
    
        /* Configure the conversion struct for two channels on same sequencer */
        continuousConversion[0].arg = NULL;
        continuousConversion[0].adcChannel = CONFIG_ADCBUF_0CHANNEL_0;
        continuousConversion[0].sampleBuffer = sampleBufferOne;
        continuousConversion[0].sampleBufferTwo = sampleBufferTwo;
        continuousConversion[0].samplesRequestedCount = ADCBUFFERSIZE;
    
        continuousConversion[1].arg = NULL;
        continuousConversion[1].adcChannel = CONFIG_ADCBUF_0CHANNEL_1;
        continuousConversion[1].sampleBuffer = sampleBufferThree;
        continuousConversion[1].sampleBufferTwo = sampleBufferFour;
        continuousConversion[1].samplesRequestedCount = ADCBUFFERSIZE;
    
        continuousConversion[2].arg = NULL;
        continuousConversion[2].adcChannel = CONFIG_ADCBUF_0CHANNEL_2;
        continuousConversion[2].sampleBuffer = sampleBufferFive;
        continuousConversion[2].sampleBufferTwo = sampleBufferSix;
        continuousConversion[2].samplesRequestedCount = ADCBUFFERSIZE;
    
        /* ADCBuf Error Check */
        if (!*adcBuf){
            /* AdcBuf did not open correctly. */
            while(1);
        }
    
        /* Start converting sequencer 0. */
        if (ADCBuf_convert(*adcBuf, continuousConversion, 3) !=
            ADCBuf_STATUS_SUCCESS) {
            /* Did not start conversion process correctly. */
            while(1);
        }
    }
    
    /*!
     * Stops the Running ADC Buffer
     *
     */
    void stopADCBuf(ADCBuf_Handle *adcBuf)
    {
        int_fast16_t ret;
    
        ret = ADCBuf_convertCancel(*adcBuf);
        if (ret != ADCBuf_STATUS_SUCCESS)
        {
            UART_PRINT("\n\r [ERROR] Error stopping ADC Buffer");
        }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想知道是否有任何关于问题可能原因的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    隔离了用于收发器模式的部分代码后,我 找到了问题的根源。

    我的收发器功能中有几条线路,允许在退出后成功连接。 这些建议附于下文。 这很奇怪,因为我很久以前就能在使用收发器模式之前建立连接,而且在这个较旧版本中,我在任何地方都找不到此代码。

    感谢大家对这个问题的指导。 我将确保记下 我的团队将来可能使用的任何应用程序的所有调试建议。

    格雷格

    /* These are globals */
    /* Assembled Tx frame   */
    int8_t Tx_frame[FRAME_SIZE];
    
    /* 802.11 frame header template */
    uint8_t Template_Hdr[] =
    {
        FRAME_TYPE,
        FRAME_CONTROL,
        DURATION,
        RECEIVE_ADDR,
        TRANSMITTER_ADDR,
        DESTINATION_ADDR,
        FRAME_NUMBER,
        QOS_CONTROL
    };
    
    /* This is all called inside main */
    uint16_t pConfigLen = SL_WLAN_BSSID_LENGTH;
    uint8_t pDestMac[6] = {0};
    sl_NetCfgGet(SL_NETCFG_MAC_ADDRESS_GET, NULL, &pConfigLen, &Template_Hdr[TA_OFFSET]);
    memcpy(&Template_Hdr[RA_OFFSET], pDestMac, SL_WLAN_BSSID_LENGTH);
    memcpy(&Template_Hdr[DA_OFFSET], pDestMac, SL_WLAN_BSSID_LENGTH);
    memcpy(Tx_frame, Template_Hdr, sizeof(Template_Hdr));